Audit de signature
L'audit de signature impose une confirmation supplémentaire pour les tâches critiques et améliore la sécurité de votre projet. Configurez l'audit de signature pour déclencher un workflow de signature électronique lorsque des utilisateurs ou des groupes spécifiques accèdent à des zones de l'
Application FactoryTalk Optix
sélectionnées ou effectuent des actions spécifiques.
CONSEIL:
Par exemple, un workflow de signature électronique peut être déclenché lorsqu’un utilisateur change la valeur de variable associée à une jauge linéaire.
Workflows de signature électronique
Vous devrez peut-être demander aux utilisateurs de terminer les workflows de signature électronique si une condition spécifique se produit. Par défaut, tous les workflows permettent aux utilisateurs de fournir des notes facultatives.
- ConfirmWorkflow
- Requiert que les utilisateurs sélectionnentConfirmerpour effectuer une action spécifique.Vous pouvez utiliser ConfirmWorkflow pour fournir aux utilisateurs une invite de confirmation qui résume les modifications à appliquer.ConfirmWorkflow
- SignWorkflow
- Requiert que l’utilisateur s’authentifie et sélectionneConfirmerpour effectuer une action spécifique.Vous pouvez utiliser SignWorkflow pour fournir aux utilisateurs un résumé des modifications à appliquer et demander aux utilisateurs d’authentifier leur identité.SignWorkflow
- DoubleSignWorkflow
- Requiert que deux utilisateurs authentifient leur identité et sélectionnentConfirmerpour effectuer une action spécifique.Vous pouvez utiliser ce workflow pour fournir aux utilisateurs un résumé des modifications à appliquer et demander que l’utilisateur et un autre utilisateur autorisé authentifient leur identité.DoubleSignWorkflow
Fournir une réponse