Ajouter un widget État de la connexion de la station
Ajoutez un widget État de la connexion de la station pour surveiller l’état de la connexion de l’automate.
Conditions préalables
- Pour ajouter un widget État de la connexion de la station
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezBibliothèques de modèles
- DansBibliothèques, recherchezStation Connection Status.
- SousComposants, faites glisserÉtat de la connexion de la stationversMainWindow (type)ou un autre conteneur d’interface utilisateur dansVue de projet.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreStationet la station du pilote de communication que vous souhaitez surveiller.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Lors de l’exécution, le widget affiche les indicateurs d’état de LED suivants:
- LED verte. Connecté à l’automate.
- LED rouge. Déconnecté de l’automate.
Fournir une réponse