Créer un lien dynamique en sélectionnant la source

Créez un lien dynamique à l'aide du volet
Propriétés
.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez le nœud contenant la propriété à définir via un lien dynamique.
  2. Dans
    Propriétés
    , passez le curseur de la souris sur la valeur de propriété à définir, puis sélectionnez
    Ajouter un lien dynamique
    .
  3. (Facultatif) Dans le navigateur de liens dynamiques, sélectionnez
    , puis
    Type de données cohérent
    pour que les variables de types incompatibles ne soient plus disponibles.
    Par exemple, si le lien dynamique parent attend une variable booléenne, tous les éléments, à l’exception des variables booléennes, seront grisés dans le navigateur de liens dynamiques.
  4. Sélectionnez un nœud comme source de la propriété de valeur.
  5. Remplissez les champs affichés en fonction du nœud sélectionné :
    • Attribut
      . Sélectionnez l’attribut OPC UA à appliquer au nœud sélectionné. Par exemple, sélectionnez
      BrowseName
      ,
      Valeur
      ou
      DisplayName
      .
    • Format
      . Sélectionnez le format à appliquer à la variable sélectionnée.
    • Index de tableau
      . Sélectionnez l’index de tableau de la variable sélectionnée. Cette option s'affiche uniquement pour les variables de tableau.
    • Indice de bit
      . Sélectionnez l’index pour accéder au bit spécifié de la variable sélectionnée.
  6. Choisissez
    Sélectionner
    .
La référence à la variable ou au nœud sélectionné s’affiche dans la propriété. Avant la propriété, s’affiche pour indiquer que la propriété contient un lien dynamique.
CONSEIL: Si le lien dynamique ne se résout pas lors de la conception, s’affiche avant le lien dynamique. Un lien dynamique vers un alias Windows peut être résolu lors de l’exécution. Si le lien dynamique est rompu parce que l’attribut lié n’existe plus ou a été déplacé, s’affiche avant le lien.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.