Ajouter un événement à un objet à partir d’un autre objet

Ajoutez un événement à partir d’un objet à un autre pour éviter de recréer le même événement pour plusieurs objets.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez l’objet auquel vous souhaitez ajouter l’événement.
  2. Dans
    Propriétés
    , après
    Événements
    , sélectionnez
    Add
    Ajouter un événement externe
    .
  3. Accédez à l’objet auquel vous souhaitez ajouter l’objet actuel et sélectionnez l’événement, puis choisissez
    Sélectionner
    .
  4. Pour associer une méthode à l'événement, après l'événement, sélectionnez
    Add
    Méthode Ajout net
    , puis la méthode souhaitée.
  5. Dans la fenêtre de sélection, accédez à la méthode, sélectionnez-la et effectuez l’une des actions suivantes :
    • Pour ajouter une
      méthode globale
      , développez le nœud
      Commandes
      et le nœud de méthode pour sélectionner une méthode.
    • Pour ajouter une
      méthode locale
      , développez le nœud de l'objet pour sélectionner une méthode.
  6. Choisissez
    Sélectionner
    .
  7. (Facultatif) Si cette méthode nécessite des arguments, développez-la et définissez les arguments.
  8. (Facultatif) Répétez 4 et 6 pour associer des méthodes supplémentaires à l'événement.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.