Configurer la grille de l’éditeur

Configurez la grille dans l'éditeur pour afficher ou masquer la grille, aligner les objets dans la grille et dimensionner la grille.
  1. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur un objet conteneur ou sélectionnez
    Editor
    .
    L’éditeur s’ouvre dans un nouvel onglet.
  2. Dans la barre d'outils de l'éditeur, sélectionnez
    Paramètres de la grille
    .
  3. Sélectionnez l'option de configuration de la grille :
    • Grille visible
      . Permet d'activer ou de désactiver l'affichage de la grille dans l'éditeur.
    • Aligner sur la grille
      . Permet d'aligner les bords des objets avec la grille.
    • Taille de la grille
      . Permet de spécifier la taille de la grille en pixels.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.