Modifier les propriétés d’un objet graphique
Modifiez les propriétés d'un objet pour modifier son nom, ses propriétés uniques, son apparence et son comportement lors de l'exécution.
- DansVue de projetou dans la fenêtre, sélectionnez l'objet à modifier.
- DansPropriétés, modifiez les valeurs des propriétés.CONSEIL: Les propriétés affichées pour un objet dépendent de l'objet sélectionné. Consultez la rubrique Propriétés communes.
(Facultatif) Dans
Événements
, ajoutez des méthodes à exécuter lorsqu’un événement se produit. Consultez la rubrique Ajouter une méthode à un événement existant.
CONSEIL:
Les objets de jauge contiennent les catégories
Valeur
et Jauge
. Si les propriétés Valeur minimale
et Valeur maximale
d’une jauge changent continuellement et rapidement, les performances de l’application d’exécution sont impactées, car la jauge doit être redessinée à chaque changement.Fournir une réponse