Bouton

Permet de générer des événements pour exécuter des méthodes.

Événements

Utilisez ces événements de bouton pour déclencher des méthodes :
Événement
Généré lors de l’exécution quand
Événement MouseClick
Un objet est enfoncé ou touché, puis relâché.
Événement MouseDown
Un objet est enfoncé ou touché.
Événement MouseUp
L’objet enfoncé ou touché est relâché.

Cas d’utilisation

Déclencher différentes actions, par exemple :
  • démarrer la génération de rapports ;
  • acquitter l’alarme active ;
  • signaler une condition d’urgence.

Exemple

Trois boutons avec différents styles
graphic showing three different button styles
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.