Ajouter un widget à un projet

Vous pouvez ajouter des widgets préconfigurés à un projet. Utilisez les widgets pour configurer l’application FactoryTalk Optix lors de l’exécution, configurer le dispositif sur lequel l’application est en cours d’exécution et afficher des informations relatives au dispositif.
NOTE: Par défaut, un projet
OptixPanel
contient les widgets
Date et heure
,
Dispositif
,
Réseau
et
FT Remote Access
dans la
Vue de projet
par défaut.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Bibliothèques
    .
  2. Dans
    Bibliothèques
    , sélectionnez
    Widgets
    .
  3. Sélectionnez le widget à ajouter au projet.
  4. Sous
    Composants
    , complétez les instructions pour ajouter le widget au projet.
  5. Lorsque le widget est ajouté, dans
    Bibliothèques
    , sélectionnez
    Fermer
    .
Le widget s’affiche dans
Vue de projet
.
CONSEIL: Si vous ajoutez un widget contenant un nœud du même nom que le nœud qui existe déjà dans le projet, les liens dynamiques sont rémappés vers le nœud qui existe dans le projet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.