Créer une énumération

Créez un objet d’énumération et définissez les membres d’énumération dans l’éditeur.
  1. Cliquez avec le bouton droit sur un nœud devant contenir l’énumération et sélectionnez
    Nouveau
    Tout
    Type de données
    .
  2. Sélectionnez
    Énumération
    et choisissez
    Sélectionner
    .
    Énumération
    #
    apparaît sous le nœud.
  3. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur
    Énumération
    #
    .
    L’éditeur d’énumération s’affiche dans le volet central.
  4. Dans l’éditeur, gérez les membres d’énumération :
    • Pour ajouter un membre, sélectionnez
      Add
      et complétez les éléments suivants :
      • Valeur
        . Valeur du membre d’énumération. La valeur est généralement un nombre entier consécutif.
      • Nom d'affichage
        . Nom du membre d’énumération.
      • Description
        . Informations supplémentaires sur le membre d’énumération.
    • Pour modifier une
      Valeur
      , un
      Nom d’affichage
      ou une
      Description
      , double-cliquez sur la cellule correspondante et saisissez une nouvelle valeur.
    • Pour retirer un membre, sélectionnez une cellule dans la ligne correspondante, puis sélectionnez
      Supprimer
      .
  5. (facultatif) Dans
    Propriétés
    , sélectionnez
    Add
    ,
    Nom d’affichage
    , puis saisissez le nom d’affichage.
  6. (facultatif) Dans
    Propriétés
    , sélectionnez
    Add
    ,
    Description
    , puis saisissez la description.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.