Objets
Un objet est un élément qui représente un composant physique ou non physique du projet. Un type est un modèle ou un objet de modèle utilisé pour créer des instances d’un objet.
Créez des objets dans
Vue de projet
ou Vue de type
. Modifiez les propriétés d’un objet pour modifier l’apparence et les valeurs des données affichées pour cet objet lors de l’exécution.Pour créer des objets :
Fournir une réponse