Définir l'unité de mesure d'une variable
Définissez l'unité de mesure d'un chiffre.
- DansVue de projet, sélectionnez une variable.
- DansPropriétés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la variable numérique et sélectionnez .
- Sélectionnez l’unité de mesure pour la valeur de la variable et choisissezSélectionner.
L'unité de mesure s'affiche dans la valeur de la variable.
Fournir une réponse