Dupliquer un projet

Dupliquez un projet de façon à utiliser un projet existant comme modèle pour en créer un nouveau.
  1. Ouvrez le projet à copier, puis sélectionnez
    Enregistrer sous
    dans le menu principal.
  2. Dans
    Enregistrer le projet sous
    , remplissez les éléments suivants :
    1. Nom
      . Nom du nouveau projet.
    2. Emplacement
      . Emplacement de stockage des fichiers de projet. Le projet dupliqué est stocké au même emplacement que le projet d’origine par défaut. Sélectionnez l’icône de dossier pour accéder à un nouvel emplacement.
    3. (Facultatif)
      Utiliser le contrôle source
      . Sélectionnez cette option pour enregistrer votre projet dans un référentiel Git.
  3. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.