Restaurer un projet

Si un projet est corrompu ou si des modifications indésirables sont enregistrées, vous pouvez restaurer une version antérieure du projet.
Assurez-vous que le projet est fermé dans
FactoryTalk Optix Studio
.
  1. Dans le dossier
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\[Project Name]
    copiez le dossier complet de la sauvegarde souhaitée.
  2. Remplacez le dossier de projet actuel par le dossier de sauvegarde.
  3. Ouvrez le projet et vérifiez qu’il a été restauré correctement.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.