Renommer un groupe

Renommez un groupe pour modifier le nom du groupe auquel les utilisateurs sont attribués. Vous pouvez renommer un groupe à la fois.
Renommez un groupe à partir de la page du tableau de bord ou de la
Vue de projet
.
  1. Procédez de l’une des manières suivantes :
    • Sélectionnez
      Ouvrir la page de tableau de bord
      , puis sélectionnez
      Gérer les utilisateurs et les groupes
      .
    • Dans
      Vue de projet
      , développez
      Sécurité
      et
      Groupes
      .
  2. Sous
    Groupes
    , cliquez avec le bouton droit sur le groupe à renommer.
  3. Sélectionnez
    Renommer
    et saisissez le nouveau nom du groupe.
    CONSEIL: Pour renommer un groupe à partir de la
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe, sélectionnez
    Renommer
    , puis saisissez le nouveau nom.
Le groupe est renommé sur la page du tableau de bord et dans la
Vue de projet
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.