Renommer un rôle
Renommez un rôle pour modifier le nom du rôle auquel les utilisateurs sont attribués. Par exemple, renommez un rôle Superviseur en rôle Gestionnaire. Vous pouvez renommer un rôle à la fois.
Renommez un rôle à partir de la page du tableau de bord ou de la
Vue de projet
.- Procédez de l’une des manières suivantes :
- SélectionnezOuvrir la page de tableau de bordGérer les utilisateurs et les groupes.
- DansVue de projet, développezSécuritéetRôles.
- SousRôles, cliquez avec le bouton droit sur le groupe à renommer.
- SélectionnezRenommeret saisissez le nouveau nom du rôle.Pour renommer un rôle à partir de laVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rôle, sélectionnezRenommer, puis saisissez le nouveau nom du rôle.
Le rôle est renommé sur la page du tableau de bord et dans la
Vue de projet
.Fournir une réponse