- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Créer l'interface de formulaire de contact
Créez l'interface de formulaire de contact et intégrez-la avec le NetLogic.
- DansVue de projet, développezInterface utilisateur.
- Créez des étiquettes :
- Créez quatre étiquettes en cliquant avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et en sélectionnant .
- Pour renommer les étiquettes, passez le curseur de la souris sur chaque étiquette, sélectionnezet saisissez :
- ContactForm
- EmailLabel
- SubjectLabel
- BodyLabel
- SélectionnezContactFormet, dansPropriétés, définissezTextesurContact Form.
- SélectionnezEmailLabelet, dansPropriétés, définissezTextesurEmail.
- SélectionnezSubjectLabelet, dansPropriétés, définissezTextesurSubject.
- SélectionnezBodyLabelet, dansPropriétés, définissezTextesurBody.
- Créer des zones de texte :
- Créez trois zones de texte en cliquant avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et en sélectionnant .
- Pour renommer les zones de texte, passez le curseur de la souris sur chaque zone de texte, sélectionnezet saisissez :
- EmailBox
- SubjectBox
- BodyBox
- Créer le bouton Envoyer :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnezet saisissezSendButton.
- DansPropriétés, définissezTextesurSend.
- DansVue des événements, définissezMouseClickEvent, sélectionnezet sélectionnez .
- Créer des liens dynamiques entre :
- replyToAddresset .
- mailSubjectet .
- mailBodyet .
Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Réorganisez les éléments de l’interface.

Fournir une réponse