Créer l’interface d’application
Créez un bouton pour insérer des données dans la base de données, un bouton pour interroger la base de données et une étiquette qui affiche les résultats de la requête.
- Créer le bouton Insérer :
- DansVue de projet, développezInterface utilisateur.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnezet saisissezInsertButton.
- DansPropriétés, définissezTextesurInsert Random Data.
- Créer le bouton Exécuter la requête :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnezet saisissezRunQueryButton.
- DansPropriétés, définissezTextesurDisplay Query in Label.
- Créer l’étiquette de résultat de la requête :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnezet saisissezQueryResultLabel.
- DansPropriétés, définissezTextesurQuery Results....
- Réorganisez les éléments de l’interface.
![](/content/dam/dita/fr/factorytalk-optix/1-3-0/_images/interact-with-database-design.png/_jcr_content/renditions/original)
Fournir une réponse