FactoryTalk Optix Studio

FactoryTalk Optix Studio
est un nvironnement de développement intégré avec une structure de modules fonctionnels pour concevoir et compiler des applications IHM ou Internet of Things (IoT).
FactoryTalk Optix Studio
comprend une bibliothèque d’objets prédéfinis qui prend en charge la conception modulaire d’interfaces graphiques, de fonctionnalités et d’opérations logiques d’une application IHM. En utilisant des scripts de langage C# spécifiques, vous pouvez automatiser diverses actions dans la phase de conception et ajouter des fonctions personnalisées à des projets.

Éditeurs de bureau et Web

FactoryTalk Optix Studio
est disponible en tant qu’environnement de développement Web et de bureau que vous utilisez pour assembler une
Applications FactoryTalk Optix
et la déployer sur les systèmes clients. Vous accédez
Éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio
via
FactoryTalk Hub
.
En cas de coupure de connexion Internet :
  • Éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio
    tente de se reconnecter à Internet toutes les 5 secondes. Pendant cette période, vous ne pouvez pas interagir avec
    Éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio
    . Une fois
    Éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio
    reconnecté à Internet, vous pouvez continuer là où vous vous étiez arrêté.
  • Application FactoryTalk Optix
    affiche le message « 
    Serveur inaccessible
     » après 10 secondes. Lorsque la
    Application FactoryTalk Optix
    se reconnecte à Internet, l’application tente de restaurer la session utilisateur et l’interface s’affiche.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.