Configurer un enregistreur d’événements d’alarmes

Stockez les journaux des événements passés liés aux alarmes dans une base de données.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Stockages de données
    et sélectionnez
    Nouveau
    Base de données intégrée
    .
  2. Passez le curseur de la souris sur
    BaseDeDonnéesIntégrée1
    , sélectionnez
    Edit
    et saisissez
    AlarmDB
    .
  3. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  4. Dans
    Bibliothèques
    , recherchez
    Alarms Event Logger
    .
  5. Sous
    Composants
    , faites glisser
    Enregistreur d’événements d’alarmes
    vers
    Enregistreurs
    dans
    Vue de projet
    .
  6. Sélectionnez
    Fermer
    .
  7. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    EnregistreurD’événementsD’alarmes1
    .
  8. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre
    Base de données
    et
    ProjectName
    DataStores
    AlarmDB
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.