Fonctionnalités système
FactoryTalk Optix
version 1.3.0 présente les fonctionnalités suivantes.- Améliorations de l’interface utilisateur
- Boutons Inverser, À impulsion et À délai
- En-têtes personnalisés dans l’objet WebBrowser
- Les dispositions horizontale et verticale passent à la ligne ou à la colonne suivante pour améliorer la conception réactive
- Améliorations des feuilles de style. Profitez de plus d’options flexibles avec les nouvelles collections des styles de contrôle.
- Collections du sélecteur de couleur : DefaultStyleSheet, Récents et Favoris
- Améliorations des tendances : Position de l’axe Y, position d’alignement, titre, seuil de traceur, mode de tracé temporel et plages
- Objet Sparkline
- Améliorations du contrôle de version
- Prise en charge des fournisseurs sur site Bitbucket et Azure DevOps
- Prise en charge du fournisseur cloud GitLab
- Possibilité de créer un référentiel distant lors du transfert du projet initial
- Améliorations des alarmes
- La variable active des alarmes de niveau exclusives est maintenant disponible pour chaque niveau d’alarme spécifique. Cela vous permet de lier les propriétés des objets graphiques à animer en fonction des niveaux d’alarme individuels qui s’activent.
- Chaque seuil d’alarme peut désormais avoir un message unique, fournissant des informations plus précises aux opérateurs
- Améliorations de l’enregistreur de données
- Les performances de l’enregistrement périodique des données ont été améliorées lors de l’utilisation du pilote RA EtherNet/IP
- Les types de journaux de données ValueChange marquent désormais correctement toutes les valeurs de mauvaise qualité, ce qui clarifie les enregistrements dans le journal lorsque les balises entrent ou sortent de la mauvaise qualité
- Une balise de mauvaise qualité dans un journal des données n’arrête pas l’enregistrement des valeurs de toutes les autres balises dans le journal des données
- Améliorations de la sécurité
- Ajout de la prise en charge de la sécurité basée sur les rôles
- Possibilité d’ajouter et de supprimer des utilisateurs et des groupes dans l’éditeur Gérer les utilisateurs et les groupes
- Possibilité d’ajouter et d’attribuer des rôles dans l’éditeur Gérer les utilisateurs et les groupes
- Améliorations de FactoryTalk Optix Studio
- Nouveaux objets graphiques ajoutés à la bibliothèque de modèles
- Performances d’importation et d’exportation des projets et des applications améliorées
- Mises à jour du navigateur Web pour un comportement Web progressif, y compris le mode incognito, le chargement en arrière-plan et le fonctionnement hors ligne
- Possibilité de rechercher par NodeId dansVue de projeten préfixant « n: » aux critères de recherche
- Exportation et importation de NodeSet OPC UA
- Filtrage des variables de type de données lors de la création et de la modification de liens dynamiques
- Nom de navigation et nom d’affichage dans l’espace de travail
- Meilleure lisibilité du fichier YAML avec le format de chemin
- Prise en charge multimoniteur
- Prise en charge de plusieurs alias pour les objets Chargeur de panneau, Panneau de navigation et Bouton de liste déroulante via les méthodes ChangePanel et OpenDialog
- Fonction intégrée IF dans l’évaluateur d’expression
- Possibilité de transférer un projet précédemment déployé sans rétentivité
- Améliorations de Runtime
- Outils d’exécution pour Ubuntu 22
- Les navigateurs connectés au moteur de présentation Web sont alertés lorsque Runtime ne répond pas et qu’une reconnexion est automatiquement tentée
- Propriété Adresse IP pour les sessions client connectées
- Améliorations des scripts
- Prise en charge de la durée d’interrogation personnalisée pour la méthode RemoteVariableSynchronizer en C#
- Amélioration de la page de destination FactoryTalk Optix dans FactoryTalk Hub
- Projets de démonstration disponibles au téléchargement
- Mise à jour et améliorations du script PushAgent IoT
- PushAgent déplacé vers « Scripts » dans la bibliothèque
- Protocole PushAgent mis à niveau vers MQTTNet
- Amélioration de la configuration avec des valeurs par défaut courantes et des propriétés de script supplémentaires
- Amélioration de la compatibilité des scripts avec Azure IoT Hub
- Améliorations des pilotes de communication
- Mise à jour du pilote de communication Beckhoff TwinCAT
- Communications protégées par certificat dans le pilote de communication Siemens S7 TIA Profinet
- Possibilité de créer des instances des types importés et définis par l’utilisateur des pilotes de communication
- Améliorations des licences
- Réhébergement des droits d’exécution FactoryTalk Optix
- Licence Docker avec un agent pour les droits
- Prise en charge des balises locales d’instructions complémentaires de l’automate Logix, importation de balises en ligne uniquement
- Les balises locales d'instances d’instructions complémentaires sont désormais disponibles via l’importateur de balises en ligne. L’importation de balises locales d’instructions complémentaires hors ligne sera disponible dans la prochaine version.
Fournir une réponse