Restate aggiornati sui temi rilevanti
Ascoltate le storie dei produttori
di tutto il mondo
I produttori stanno sfruttando le tecnologie emergenti per massimizzare il potenziale della forza lavoro, ridurre i rischi, aumentare la qualità e assicurare una crescita sostenibile.
Il 95%
utilizza o valuta la possibilità di utilizzare la tecnologia di produzione intelligente
ROI
Cloud/SaaS sono in cima alla lista delle tecnologie che generano il massimo ROI
Il 98%
attua una politica di sostenibilità/ESG
La GenAI
era al primo posto nella lista delle 10 nuove aree di investimento principali dei prossimi 12 mesi
9° Rapporto annuale
“State of Smart Manufacturing”
Ottenete il rapporto completo
Scaricate subito il rapporto per scoprire cosa funziona per i principali produttori. In più, ottenete una lista di controllo in 10 passi per adottare la tecnologia con successo!
Avete difficoltà con la vostra
strategia di trasformazione digitale?
Abbiamo i consulenti che possono aiutarvi.