La produzione industriale genera enormi quantità di dati operativi a velocità elevatissime, ma è molto difficile estrarre da essi informazioni di livello aziendale. Nei dati di produzione, il contesto è un fattore centrale. Senza una profonda comprensione dei processi di produzione sottostanti e delle circostanze associate ai dati OT, è praticamente impossibile estrapolare analisi significative che possano essere reintegrate nel processo di produzione per migliorarne le prestazioni.
Una complicazione ulteriore è data dal fatto che le applicazioni delle analisi industriali spesso richiedono visioni operative quasi in tempo reale. Un modello predittivo dei guasti del motore è prezioso solo se la sua previsione avviene con sufficiente anticipo da evitare il guasto. Ciò richiede gestire un grande volume di informazioni generate in anticipo e fornire le analisi alla persona o al sistema giusto con breve tempo di attesa.
Queste sfide uniche rendono fondamentale l’adozione di un approccio di analisi specificatamente personalizzato per la produzione per accelerare il raggiungimento dei risultati aziendali. Il nostro approccio di analisi strategica e le nostre capacità full-stack accelerano il vostro time-to-value, semplificando la pratica della scienza dei dati, estendendo le analisi per guidare l’azione in tempo reale, e permettendo flessibilità su scala aziendale.