Progettare per soddisfare le odierne esigenze della “smart manufacturing” può significare creare sistemi complessi da progettare e complicati da gestire e supportare. E se esistesse un modo per semplificare i progetti delle vostre macchine rendendole più flessibili e facili da usare? Utilizzando le nostre soluzioni On-Machine™, tutto questo e molto altro è ora possibile.
I nostri prodotti On-Machine installabili direttamente a bordo macchina, all'esterno di un armadio elettrico, permettono di evitare l’uso di armadi centrali di grandi dimensioni e di installare i dispositivi in posizioni ottimali per le vostre applicazioni. Oggi le vostre macchine possono raggiungere nuovi livelli prestazionali, richiedendo meno componenti per essere realizzate.
Tecnologia che dà impulso all’innovazione
Che siate un OEM o un utilizzatore finale, una soluzione On-Machine potrebbe rivelarsi ideale per le vostre esigenze. Scoprite come sfruttare i vantaggi del controllo decentralizzato per migliorare le vostre macchine.
Quali sono i vantaggi delle soluzioni On-Machine?
Semplificate la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle macchine industriali con le soluzioni On-Machine™ di Rockwell Automation.
La nostra gamma di prodotti integrati e montati a bordo macchina comprende componenti robusti, compatti e plug-and-play. Il design modulare ne facilita l’utilizzo senza la necessità di hardware aggiuntivo, riducendo notevolmente il numero di componenti necessari per l’assemblaggio e la manutenzione. I controlli On-Machine semplificano le attività di installazione e avvio, prevenendo tempi di fermo non pianificati. Si integrano con la nostra architettura di controllo, fornendo informazioni contestuali che supportano la diagnostica, la ricerca guasti e il monitoraggio delle prestazioni. Questa visibilità consente anche una manutenzione più efficiente durante i fermi produzione programmati. Il nostro approccio apre la strada alla strategia zero-cabinet, liberando spazio nell’impianto e migliorando la sicurezza e la produttività sul luogo lavoro.
Guardate le nostre soluzioni On-Machine in azione!
Adottando un sistema decentralizzato basato sulle soluzioni On-Machine, i clienti possono migliorare la modularità del loro ambiente di produzione. Questo vantaggio consente una scalabilità e una personalizzazione adeguate alle proprie specifiche esigenze locali, industriali o di mercato. La modularità, oltre a migliorare l'adattabilità, riduce significativamente i costi associati alla riorganizzazione su larga scala o alla riconfigurazione comune quando si utilizza una configurazione dei pannelli di controllo più tradizionale.
Accelerate il futuro delle vostre macchine
I nostri prodotti On-Machine installabili direttamente a bordo macchina, all'esterno di un armadio elettrico, permettono di evitare l’uso di armadi centrali di grandi dimensioni e di installare i dispositivi in posizioni ottimali per le vostre applicazioni. Oggi le vostre macchine possono raggiungere nuovi livelli prestazionali, richiedendo meno componenti per essere realizzate.
Le nostre soluzioni On-Machine possono aiutarvi a creare macchine che:
- Semplificano i processi lungo tutto il loro ciclo di vita
- Si adattano facilmente alle esigenze della produzione
- Consentono ai team di agire più velocemente e di migliorare l’efficienza
Le nostre soluzioni On-Machine possono aiutarvi a:
- Accelerare la progettazione e lo sviluppo dell'automazione
- Ridurre il cablaggio e le terminazioni delle macchine fino al 90%
- Abbattere i costi di installazione di una media del 30%
Quali sono i vantaggi della progettazione decentralizzata?
Lancio più rapido dei sistemi
Riduzione dei tempi di costruzione e installazione con sistemi che utilizzano meno componenti e richiedono meno connessioni.
Maggiore modularità
Creazione di sistemi modulari facilmente scalabili ed espandibili per soddisfare ogni tipo di esigenza.
Riduzione dei costi totali del sistema
Risparmiate tempo e denaro con progetti più semplici che aumentano l'efficienza in ogni fase del ciclo di vita della macchina.
Migliore sostenibilità
Riducete la quantità di materiale necessario per ogni macchina e consumate meno energia quando i dispositivi On-Machine utilizzano il raffreddamento ambientale.
Estendete la progettazione On-Machine
I sistemi On-Machine possono aiutarvi a costruire più macchine in meno tempo, lasciando che le vostre risorse si occupino di gestire la produzione. Oltre a ciò, vi consentono di lavorare sulle vostre soluzioni di mercato di prossima generazione. Costruire più macchine in modo più veloce può aiutarvi ad aumentare i profitti e a ridurre i tempi di consegna.