I convertitori di frequenza intelligenti aiutano a ridurre i tempi di fermo macchina
Con un convertitore di frequenza intelligente, i tecnici possono impostare modelli di analisi per misurare la velocità delle macchine o altre caratteristiche. Inoltre, possono utilizzare i dati accessibili da remoto per identificare potenziali esigenze di manutenzione. Esaminando tre pompe che funzionano alla stessa velocità, un tecnico potrebbe notare che una pompa ha una coppia di carico inferiore. Di conseguenza, potrebbe essere inviato un tecnico per indagare sul problema. I convertitori di frequenza con visibilità remota dei dati aiutano a:
- Ridurre i costi legati a fermi macchina e manutenzione
- Visualizzare avvisi predittivi sulla vita delle apparecchiature basati sulle analisi integrate dei componenti critici.
- Controllare le ore di runtime dei componenti del convertitore di frequenza e i requisiti di manutenzione.
Inoltre, quando i convertitori di frequenza PowerFlex 6000T sono combinati con FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™, gli operatori hanno una visione più ampia dello stato generale degli asset dell’impianto, tra cui:
- Prevedere e identificare eventuali guasti a pompe, ventole o soffianti
- Ricevere notifiche di limitazioni di flusso, cavitazione, montaggio allentato, disallineamento delle lamelle, guasti ai cuscinetti, ecc.
Dove i convertitori di frequenza a media tensione forniscono il massimo valore
Le industrie ad alta intensità energetica, come petrolio, metalli, minerali, alimenti, carta e prodotti chimici, rappresentano oltre il 50% del consumo energetico industriale globale e offrono innumerevoli opportunità per soluzioni di controllo motori intelligente.
I convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex sono in grado di controllare motori per pompe, compressori, nastri trasportatori, soffianti, estrusori, ventilatori, mixer, gru, paranchi, impianti di raffreddamento e giranti. Inoltre, ogni applicazione offre l'opportunità di ridurre il consumo energetico.
L'opportunità di applicare il controllo con trasferimento sincrono per le pompe nei settori dell'acqua, delle acque reflue, Oil & Gas è enorme. Un cliente Rockwell Automation del settore energetico utilizza più di 100 convertitori di frequenza a media tensione e la maggior parte di essi utilizza sistemi di trasferimento sincrono.
I 3 principali vantaggi del controllo motore con trasferimento sincrono
Fate di più con meno macchine. I convertitori di frequenza PowerFlex 6000T e PowerFlex 7000 con controllo di trasferimento sincrono aiutano a:
- Risparmiare energia. Combinate l'efficienza del convertitore di frequenza con transizioni senza interruzioni tra sincronizzazione e sincronizzazione e sfruttate i vantaggi del risparmio energetico delle operazioni dirette on-line a velocità ottimale. Ridurre i costi durante le ore di picco. Riducete le perdite di potenza dei convertitori di frequenza perché le dimensioni e il numero di convertitori di frequenza sono ridotti
- Risparmiare tempo. Riducete i tempi e i costi di progettazione dei sistemi multi-azionamento, specificando, acquistando, spedendo, installando, mettendo in servizio e mantenendo convertitori di frequenza aggiuntivi
- Risparmiare denaro. Riducete i costi operativi e in contro capitale. Costi inferiori per acquistare, alloggiare, alimentare e raffreddare un convertitore di frequenza MV Drive con sistema di trasferimento sincrono rispetto a più convertitori di frequenza
Rockwell Automation offre sistemi con trasferimento sincrono con convertitori di frequenza a media tensione dal 1989. Sono stati implementati diversi sistemi di trasferimento sincrono in tutto il mondo.
Fornendo un controllo motore preciso e dati di processo in tempo reale con avvisi di manutenzione predittiva, i convertitori di frequenza intelligenti possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di produzione. Ulteriori informazioni sui convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex on-line. C'è una soluzione di convertitori di frequenza a media tensione adatta a voi.