Macchine costruite per la flessibilità futura
Ottenere i fondi per l’acquisto di una nuova macchina non è semplice. Se volete evitare di affrontare ancora una volta tutta la trafila di approvazioni e revisioni che ciò comporta, allora andate oltre una semplice richiesta di preventivo e provate a confrontarvi con il costruttore di macchine su quelle che sono le vostre sfide e la vostra idea di successo. L’obiettivo è di pensare in modo diverso riguardo al modo in cui le macchine vengono usate oggi e in futuro. .
Per esempio, se nel vostro impianto disponete già di una tecnologia affidabile e collaudata per il convogliamento e il trasporto, la sigillatura e l’etichettatura del prodotto, installare una nuova macchina “standard” su ogni linea rappresenterebbe una soluzione abbastanza ovvia. E se invece faceste ricorso ad una soluzione che offrisse questa possibilità per tutta una serie di prodotti, con un’unica piattaforma di controllo e un unico contatto OEM a supporto del vostro team?
In questo caso un costruttore di macchine, disponendo delle giuste direttive, può davvero supportarvi. Macchine intelligenti e flessibili costruite con tecnologie avanzate possono semplificare il passaggio a confezioni di dimensioni diverse o addirittura con prodotti completamente diversi. La risposta è una macchina multiuso che può cambiare prodotti, dimensioni e configurazioni con la semplice pressione di un pulsante, rendendo le operazioni più agili e flessibili.
La tecnologia a carrelli indipendenti basata su motori lineari, o ICT, è una di queste soluzioni avanzate che offrono flessibilità ed efficienza infinitamente maggiori rispetto ai sistemi tradizionali. L'ICT muove in modo intelligente i prodotti man mano che le operazioni sono completate e può portare i tempi di fermo macchina da ore a minuti, consentendo di eseguire cambiamenti letteralmente con la semplice pressione di un pulsante.
Un’altra tecnologia fondamentale per la produzione flessibile è la robotica. Chiedete al vostro fornitore di andare oltre gli schemi ingegneristici tradizionali per utilizzare soluzioni di sicurezza più integrate e precise. Una soluzione olistica che integri robotica e controllo dell’automazione e delle apparecchiature vi permetterà di riconfigurare le vostre macchine per una grande varietà di prodotti. I progressi nel campo della robotica possono inoltre assicurare maggiore flessibilità grazie a sensori e tecnologie di visione che consentono di gestire automaticamente nuovi prodotti.