Nel briefing sulla soluzione IDC, le aziende hanno riportato che le analisi di Fiix e la visibilità degli asset hanno reso più semplice la gestione delle risorse e delle attività di produzione. I clienti hanno scoperto benefici essenziale tra cui:
- Migliore visibilità per i team che gestiscono e mantengono gli asset fisici della propria organizzazione
- Semplicità di utilizzo equivale a semplicità di gestione
- Maggiore efficienza con la standardizzazione per le loro operazioni
- Modularità della piattaforma per adeguarsi alla crescita dell’organizzazione
Gli strumenti di asset management CMMS consentono alle aziende di visualizzare, analizzare e agire su tutte le informazioni delle apparecchiature in un’unica soluzione. Grazie al nostro CMMS Fiix, le aziende possono raggiungere il successo operativo con una migliore visibilità degli asset, processi standard e trasparenza in diverse sedi. Le aziende possono organizzare utenti, apparecchiature, ricambi, acquisti e attività in base al turno, all’area o al sito. Possono creare gerarchie di asset con un semplice “drag and drop” e raggruppare asset simili così che i team di manutenzione possono programmare, assegnare e monitorare le attività una sola volta.
Il nostro CMMS Fiix offre anche applicazioni mobili per tecnici, integrazioni IT e tecnologia operativa (OT) e intelligenza artificiale applicata per risultati di manutenzione migliori.
La riduzione dei tempi di fermo è un vantaggio fondamentale. I tempi di fermo si verificano quando un asset ha un malfunzionamento o un guasto che non ne permette il funzionamento e deve essere riparato o ispezionato. I guasti delle macchine non sono sempre evitabili. Tuttavia, se le riparazioni e la manutenzione preventiva (PM) non sono efficienti, i tempi di fermo si prolungano. Queste inefficienze possono sommarsi e costare a una fabbrica una quantità significativa di tempo e denaro in termini di perdita di produzione.
Con il nostro CMMS Fiix, è più facile riparare e ispezionare gli asset, quindi i tempi di fermo sono ridotti al minimo. I tecnici possono accedere all’app mobile da qualsiasi posizione. Successivamente, possono vedere la storia di un asset, gli schemi, la posizione dei pezzi di ricambio e altro, così il lavoro può essere eseguito più velocemente. Il software CMMS può anche aiutare le organizzazioni a trovare ordini di lavoro che richiedono troppo tempo, individuare la causa del ritardo e ripararlo rapidamente.
Un’altra caratteristica essenziale è l’eliminazione di metodi di richiesta di lavoro obsoleti come chiamate, post-it, whiteboard o passaparola. Questi processi antiquati costringono i team di manutenzione a passare tempo inutilmente creando ordini di lavoro e inserendo dati. Il CMMS elimina molti passaggi aggiuntivi automatizzando il processo di richiesta di lavoro. I dipendenti possono registrare richieste di lavoro, progettare trigger PM o connettersi a sensori che creano ordini di lavoro in base alle condizioni in tempo reale di un asset. Non si perde tempo a tradurre ordini di lavoro, rintracciare operatori o a frugare in uno schedario.
Semplificate il viaggio verso la manutenzione moderna con il nostro CMMS Fiix. Collaboreremo con voi e vi forniremo gli strumenti per valutare, acquistare, implementare e integrare software di manutenzione.