Tutto comincia dal miglioramento della produttività degli utilizzatori finali
Poniamo che un cliente del settore della trasformazione tissue stia cercando di migliorare la produttività e di ridurre i fermi macchina e la manutenzione, e che debba fare tutto questo con una manodopera meno specializzata e meno esperta rispetto al passato. Purtroppo si tratta di una situazione fin troppo diffusa.
Il successo è frutto di una combinazione di vari elementi: conoscenza dell'applicazione, una strategia "information-enabled" e un set di strumenti che permettono di soddisfare le esigenze dei clienti. Non sarebbe bello se un sistema di controllo potesse regolarsi automaticamente e limitare i problemi grazie ai suoi algoritmi? Nel caso della trasformazione tissue ad esempio potrebbe gestire problemi di controllo del nastro o attenuare la risonanza meccanica nel sistema mediante filtri a spillo. Questo è quello che dovrebbe offrire l'Industry 4.0.
Ma l'Information Enablement può essere vantaggioso per i clienti anche sul piano della manutenzione delle macchine. Invece di sostituire le lame da taglio con una frequenza predefinita, non sarebbe meglio se il sistema fosse in grado di valutare lo stato delle lame, in modo che possano essere sostituite solo quando necessario? E quando effettivamente si presenta la necessità di sostituirle, il sistema potrebbe sfruttare soluzioni basate sulla realtà aumentata per fornire istruzioni precise agli operatori affinché eseguano correttamente la procedura di sostituzione.
In un periodo in cui la carenza di manodopera sta diventando un problema sempre più pressante, una macchina equipaggiata con queste tecnologie potrebbe rivelarsi preziosa per le aziende. E solo chi come voi OEM conosce approfonditamente le macchine può fare la scelta giusta da questo punto di vista. Con l'aiuto del fornitore di automazione giusto e con una soluzione ottimizzata, potrete offrire un valore aggiunto immediato ai vostri clienti, semplificare i problemi derivanti dalla carenza di manodopera, e portare più rapidamente sul mercato le vostre macchine intelligenti.