Un'architettura di automazione integrata pone le basi per realizzare i principi dell’Industry 4.0. Vi aiuta ad accedere alle informazioni giuste al momento giusto per prendere decisioni operative critiche. Inoltre, consente una facile integrazione delle apparecchiature nel vostro impianto e vi consente di rispondere in modo rapido alle fluttuanti richieste del mercato.
Un'architettura integrata utilizza sistemi informativi e di controllo che condividono una rete, una piattaforma di controllo, strutture dati e un ambiente di progettazione standard.
Una singola rete, ad esempio, può collegare senza soluzione di continuità i vari sistemi dell'impianto tra loro e con il resto dell'azienda. Inoltre, strutture di dati condivise e standardizzate possono aiutarvi a estrarre più facilmente i dati da tutte le vostre operazioni e trasformarli in informazioni utilizzabili per i lavoratori.
In questo modo, è possibile implementare tecnologie e funzionalità intelligenti che possono aiutare a produrre veicoli elettrici più velocemente e con maggiore flessibilità. Alcune soluzioni da prendere in considerazione includono:
1. Infrastruttura scalabile: Queste soluzioni possono aiutarvi a far convergere le vostre reti, collegare il vostro impianto e i sistemi aziendali e dare ai vostri dipendenti l'accesso alle informazioni necessarie per prendere decisioni migliori. Una soluzione Infrastructure-as-a-service (IaaS), ad esempio, può ridurre il lavoro di progettazione, implementazione e manutenzione della vostra infrastruttura di rete. Un unico contratto include prodotti di rete pre-ingegnerizzati, configurazione in loco e monitoraggio remoto 24/7.
2. Tecnologia a carrelli indipendenti: Si tratta di un cambiamento importantissimo per la produzione di veicoli elettrici. Permette di spostare piccoli componenti come batterie e motori elettrici, o anche scocche di automobili complete, all’interno di un impianto più velocemente e con maggiore precisione rispetto alle soluzioni meccaniche convenzionali. Il cambio formato può avvenire rapidamente, con la semplice pressione di un pulsante. Così, con meno parti in movimento, questi sistemi possono ridurre le vostre esigenze di manutenzione e migliorare i tempi di operatività.
3. MES modulare e scalabile: Le singole applicazioni MES (Manufacturing Execution System) possono aiutarvi a comprendere e gestire la produzione senza dover investire in un software MES completo. Le applicazioni sono in grado di gestire problematiche specifiche, come la qualità, le prestazioni delle macchine o la genealogia e la tracciabilità. È possibile iniziare a livello di macchina o area di lavoro con una singola applicazione MES ed eventualmente aggiungere altre applicazioni o passare ad un MES completo.
Per saperne di più, visitate il nostro Electric Vehicle Innovation Center, situato a San Jose, CA.
Prenotate una visita con John Miles, Global Business Leader – Electric Vehicle & Battery at RAEVICops@ra.rockwell.com.
Scoprite di più alla pagina rok.auto/electricvehicle.