Tecnologia di controllo in trasformazione
Se il machine learning ha semplificato la programmazione robotica, la più recente tecnologia dei PAC (Programmable Automation Controller) rappresenta un punto di svolta rivoluzionario per gli OEM. Grazie ad una maggiore velocità e alle elevate prestazioni del processore, le applicazioni robotizzate possono ora funzionare con PAC standard che controllano il resto della macchina.
Per esempio, questo PAC dispone di un processore più potente del 45% rispetto a quelli delle generazioni precedenti per soddisfare le esigenze di comunicazione ad alta velocità e di controllo del movimento dei robot.
Altrettanto importante, gli OEM possono ottenere le funzionalità di sicurezza avanzate richieste per le applicazioni robotizzate all’interno della piattaforma PAC e standardizzare la metodologia di sicurezza sull’intera macchina.
Naturalmente, l’utilizzo di un’unica piattaforma sia per la parte robotica sia per il controllo delle macchine semplifica lo sviluppo, l’integrazione e l’implementazione delle apparecchiature. Inoltre, gli OEM possono aggiornare più facilmente tutta la loro gamma di soluzioni ed avere un maggiore controllo su tutti gli aspetti delle loro macchine.
Ogni anno, sempre più costruttori di macchine sfruttano una piattaforma di controllo unificata per sviluppare apparecchiature robotizzate flessibili e ottimizzare la gestione del ciclo di vita. Date un’occhiata a questo esempio.
E scoprite di più su come i costruttori di macchine utilizzano le tecnologie più recenti per sviluppare macchine innovative.