Lezione 1 - Fate della flessibilità il vostro vantaggio
Noi di Technologies Added utilizziamo funzionalità modulari di 'assemblaggio flessibile' per consentire a più partner di operare simultaneamente, con possibilità di rapidi cambiamenti di ciò che viene prodotto sulle linee. Sia le grandi aziende che le startup si avvalgono di questa possibilità; le prime per testare nuove linee (superando alcuni dei problemi che hanno con i loro impianti di produzione tradizionali), e le seconde per aumentare la produzione di beni che hanno già avuto successo sul mercato.
Lezione 2 - Sfidate lo status quo
Le aziende attente all'innovazione dovrebbero sempre cercare di valutare sia i loro modelli di business che quelli dei loro concorrenti e verificare se esiste un modo migliore di operare. Per esempio, alla Technologies Added lavoriamo con un noto produttore che stava pensando di esternalizzare una nuova linea di produzione in una fabbrica a basso costo in un paese in via di sviluppo. Dopo un'attenta analisi dei costi, il cliente è rimasto sorpreso nello scoprire che la nostra fabbrica intelligente si è rivelata in realtà l'opzione più efficiente, grazie alla capacità di adottare un approccio alla produzione "su richiesta" (e non sulle "scorte").
Lezione 3 – Sfruttate le economie di scala
La trasformazione digitale può rappresentare un problema per una sola organizzazione, ad esempio per sostenere le spese e trovare le competenze tecniche per implementare tutta la tecnologia necessaria all'interno di una fabbrica privata, nonché per sviluppare le competenze per massimizzarne l'efficacia.
Per ovviare a questa situazione, abbiamo creato un ambiente collaborativo in cui le aziende più piccole possono acquisire capacità che altrimenti sarebbero fuori dalla loro portata. Questo include non solo la tecnologia di produzione all'interno dello stabilimento, ma anche il supporto di esperti in aree importanti come la progettazione della produzione, l'ingegneria, la logistica e la sicurezza.
Lezione 4 - Non abbiate paura di sperimentare
Le aziende di oggi hanno il vantaggio di avere una visione molto più approfondita della domanda del mercato, e di servire nicchie che prima sarebbero state trascurate. Utilizziamo un processo di "innovazione del prodotto" che consente di industrializzare i prototipi in tempi brevi (spesso solo due mesi) e con costi limitati. I nostri clienti possono utilizzare questo processo per immettere rapidamente i prodotti sul mercato e valutare se esiste davvero un'opportunità di guadagno prima di passare alla produzione completa.
Lezione 5 - Trovate i partner che possono colmare le vostre lacune
Nessuna azienda può essere esperta in tutto; la forza delle aziende di successo di oggi sta nelle loro capacità di fare rete. Ecco perché collaboriamo con Rockwell Automation per integrare il suo sistema di esecuzione della produzione (MES) nei nostri impianti di produzione. Il supporto di Rockwell ci aiuta a utilizzare il software di automazione per essere all'avanguardia dell'innovazione nell'industria manifatturiera, e a dare gli stessi vantaggi alle aziende che utilizzano il nostro impianto.
Condividere il successo
Le nuove tecnologie facilitano i processi produttivi, ma le aziende devono pensare in modo diverso se vogliono ottenere un vantaggio competitivo. La trasformazione digitale offre a tali aziende un mezzo per eliminare i punti deboli dei modelli di business tradizionali che i concorrenti hanno paura di affrontare.
Grazie alla nostra fabbrica intelligente, le aziende possono collaborare con un partner che può aiutarle a testare i limiti del possibile. Il successo e i numeri registrati fino ad adesso ci dicono che la forza di una rete aperta e collaborativa ha la meglio sugli approcci chiusi. È per questo che continueremo la nostra missione con il supporto di Rockwell Automation.
Il viaggio di ogni azienda verso la digitalizzazione è diverso, ed è importante un approccio personalizzato. Un'esperienza che ci ha aiutato è stata la visita all’EMEA Connected Enterprise Customer Center di Rockwell a Karlsruhe, in Germania, dove abbiamo avuto modo di testare la tecnologia e imparato cosa può fare per noi la Connected Enterprise.