Informazioni dettagliate per ottimizzare la manutenzione
I convertitori di frequenza con avanzati strumenti di manutenzione predittiva consentono anche di prendere decisioni di manutenzione più intelligenti e precise.
Gli operatori e i tecnici possono monitorare i dati relativi al fine vita di ogni componente critico e pianificarne meglio gli interventi di manutenzione. Possono inoltre configurare i dispositivi in modo da ricevere un avviso nel momento in cui un componente critico raggiunge una determinata percentuale della vita operativa rimanente prevista. Possono infine creare un piano di manutenzione per il giorno o il turno specifico in cui verrà sostituito il componente.
I convertitori di frequenza offrono inoltre agli operatori la possibilità di apprenderne i modelli di comportamento e ottimizzarne le prestazioni nei vari ambienti operativi.
È possibile, ad esempio, notare come i convertitori di frequenza utilizzati in strutture con aria condizionata abbiano una durata maggiore di quelli installati in ambienti non raffreddati. In particolare, è possibile che i cuscinetti della ventola del dissipatore termico si consumino più rapidamente in un ambiente con temperature elevate. È possibile quindi stabilire che sarebbe più vantaggioso, da un punto di vista economico e operativo, aggiungere un impianto di aria condizionata allo scopo di estendere il ciclo di vita dei convertitori di frequenza e ridurre gli interventi di manutenzione.
Strumenti di manutenzione predittiva integrati
Uno degli aspetti più interessanti di questi convertitori di frequenza è la disponibilità degli strumenti di manutenzione predittiva come funzionalità intrinseca. Per accedere alle informazioni predittive, quindi, non sono previsti costi aggiuntivi.
I dati sulla durata rimanente dei componenti possono essere letti direttamente sul convertitore di frequenza oppure possono essere trasferiti nel cloud o in un software di visualizzazione dell'impianto. In questo modo, infatti, è possibile creare una strategia di manutenzione predittiva conforme alle dimensioni e alle esigenze aziendali.
Per ulteriori informazioni sui convertitori di frequenza con strumenti di manutenzione predittiva, consultare la pagina sui nuovi convertitori di frequenza Allen-Bradley PowerFlex® 755T. Questi dispositivi utilizzano la tecnologia brevettata TotalFORCE per fornire funzionalità di manutenzione predittiva all'avanguardia e sono progettati per applicazioni con una potenza compresa tra 10 e 6.000 HP.