L’analisi predittiva cambia le regole per le applicazioni con convertitori di frequenza ad alta potenza
La tecnologia IIOT (Industrial Internet of Things) o Internet delle cose in ambito industriale è applicabile anche ai convertitori di frequenza.
Oggi i convertitori di frequenza con analisi predittiva integrata possono prevenire tempi di fermo imprevisti significativi. Ad esempio, i convertitori dispongono di ventilatori di raffreddamento integrati per evitare il surriscaldamento. Se uno di questi ventilatori smette di funzionare, il convertitore di frequenza si surriscalda e si guasta, provocando, naturalmente, tempi di fermo imprevisti.
La tecnologia TotalFORCE® rappresenta un modo per risolvere questo problema, prevedendo la durata attesa del ventilatore. Questo modello analitico è più di un semplice contatore: tiene conto delle misurazioni della temperatura ambiente (nei moduli dei convertitori sono integrati sensori) e della velocità del ventilatore. La diminuzione della velocità del ventilatore è un indicatore dell’usura dei cuscinetti.
Il modello di manutenzione predittiva fornisce una notifica su EtherNet/IP al sistema di controllo quando il ventilatore raggiunge una determinata percentuale della sua durata prevista (l’80% per impostazione predefinita).
Un sistema connesso può inviare al team di manutenzione una notifica perché provveda alla sostituzione del ventilatore durante la successiva interruzione pianificata, evitando così un fermo imprevisto.
Un sistema connesso può inoltre essere utilizzato per controllare automaticamente l’inventario delle parti di ricambio e ordinarle se necessario.