Andare oltre le specifiche tecniche
Sistemi collaudati come la tecnologia a carrelli indipendenti (ICT) sono un'alternativa intelligente alla ridotta produttività e alle limitazioni fisiche dei sistemi esistenti. Ma bisogna andare oltre le specifiche tecniche.
Il processo tipico oggi è più o meno simile al seguente: il reparto acquisti o il responsabile tecnico viene incaricato di acquistare una macchina per X. Viene quindi inviata una richiesta di preventivo per la suddetta macchina e l’OEM fornisce un preventivo senza troppi scostamenti per evitare di rischiare di perdere l’affare
Adesso, supponiamo che il progetto venga approvato, la macchina venga costruita e arrivi il momento di verificarne il funzionamento in fabbrica davanti ai responsabili dell’azienda. La macchina che vedono non è costruita per il futuro. Non offre la possibilità di cambiare il formato in modo rapido, di creare stili di confezioni diversi o risolvere le principali sfide che l’azienda si troverà presto ad affrontare. I costi aggiuntivi iniziali per disporre di una macchina da imballaggio moderna hanno fatto optare per una soluzione che li vedrà presto costretti inevitabilmente a costose modifiche e retrofit.
I responsabili dei processi operativi devono sapere che una soluzione come l’ICT può aiutare ad affrontare le sfide aziendali, non solo quelle relative alla produzione, e che ICT è molto di più che un tradizionale sistema di trasporto lineare.
Tutto ciò implica un approccio culturale diverso, che abbia inizio prima che ci sia un progetto sul tavolo, prima che venga richiesto un preventivo e prima ancora che arrivi l’ordine di comprare una macchina per X, vale a dire quando tutto è ancora possibile e si guardi al futuro con una prospettiva diversa.