Tre opportunità di miglioramento
Un sistema DCS moderno può contribuire ad una maggiore efficienza produttiva degli operatori in diversi modi. Qui ne esamineremo tre.
1. Una migliore gestione degli allarmi: i sistemi di allarme finora utilizzati sono un punto dolente in numerose attività del settore Oil & Gas. Possono generare falsi allarmi, causando distrazione e possono essere privi dello storico degli eventi, lasciando i lavoratori ad arrovellarsi sulle possibili cause dell'allarme.
Un sistema DCS moderno consente di razionalizzare gli allarmi nelle vostre attività, riducendo i fastidiosi falsi allarmi. Un impianto di trattamento del gas, per esempio, ha utilizzato il sistema DCS PlantPAx® di Rockwell Automation, eliminando i falsi allarmi e riducendo la media giornaliera a soli dieci allarmi, che consentono una gestione ottimale.
Un sistema DCS moderno inoltre può rendere efficaci gli allarmi. In questo modo, in caso di allarme, gli operatori possono sapere immediatamente come intervenire e con quanta urgenza, eliminando tempi e costi della ricerca guasti e quindi riducendo i tempi di fermo e la mancata produzione.
2. Manutenzione più proattiva: I dispositivi intelligenti si stanno diffondendo parallelamente all'adozione, da parte delle aziende, di soluzioni digitali per giacimenti petroliferi e ambienti di produzione più connessi. Questi dispositivi possono aiutarvi a migliorare proattivamente l'affidabilità dei vostri impianti e ad evitare i tempi di fermo, ma soltanto a condizione di interpretarne in modo efficace i rispettivi dati grezzi.
Un sistema DCS moderno può trasformare i dati grezzi in analisi implementabili, fornendo agli operatori informazioni sulle condizioni e sulle prestazioni degli impianti. Il sistema DCS avviserà gli operatori in caso di guasto imminente, informandoli anche sul momento in cui è più probabile che il guasto si verifichi.
Questa funzione può aiutarvi a migliorare la vostra strategia di manutenzione definendo la priorità degli interventi di assistenza o di sostituzione degli impianti e pianificandoli durante le finestre di manutenzione programmate.
3. Processo decisionale guidato: Come molti altri, il settore Oil & Gas deve affrontare una carenza di personale qualificato. Gli operatori con 20 - 30 anni di esperienza stanno per andare in pensione e una nuova generazione di lavoratori meno esperti deve prenderne il posto.
Un sistema DCS moderno può contribuire a contenere le sfide di questo turnover di personale. Nello specifico, un sistema DCS con un'interfaccia operatore (HMI) ad elevate prestazioni può fornire informazioni fondamentali ai lavoratori appena assunti e guidarli a prendere le decisioni giuste in diversi scenari di produzione o manutenzione. Questo risultato viene ottenuto ricorrendo a tecnologie che migliorano la conoscenza delle varie situazioni e garantendo una progettazione dei display grafici in grado di migliorare l'attenzione e il tempo di risposta degli operatori. Progettando un'interfaccia che previene la distrazione causata dai dati non essenziali e guidando le scelte di navigazione dell'operatore, è possibile migliorare la visibilità del processo e la presa di decisioni e aumentare la sicurezza.
Questa tecnologia assistiva può ridurre la dipendenza dal know-how acquisito per prendere decisioni chiave nelle vostre attività. E può accelerare la velocità con cui gli operatori raggiungono una maggiore efficienza, un fattore di importanza fondamentale nella gestione del turnover dei lavoratori più giovani, che potrebbero ricoprire lo stesso ruolo per qualche anno, anziché per decenni come i loro predecessori.
Considerare l'obsolescenza come un'opportunità
Oggi numerose aziende utilizzano sistemi superati, ormai prossimi all'obsolescenza. Anche se riteniamo che l'obsolescenza, in sé, meriti di essere migliorata passando ad un sistema moderno, comprendiamo che spesso quest'ultima non è abbastanza imminente da attivare il management e avviare una modernizzazione; un upgrade può risultare molto più vantaggioso.
Un sistema DCS moderno con funzioni di elaborazione dei dati di produzione e di un'interfaccia HMI ad elevate prestazioni, può migliorare in modo significativo le prestazioni dei vostri operatori, persino aiutando un operatore appena assunto a raggiungere praticamente la stessa efficienza del vostro miglior operatore nel giro di poche settimane. E se migliorano le prestazioni degli operatori, migliorano sicuramente anche i risultati delle aziende.