Maggiore visibilità
Una delle caratteristiche più vantaggiose di una soluzione digitale è la maggiore visibilità, che permette, ad esempio, di ottenere le prestazioni degli asset elettrici in tempo reale, accelerando i processi decisionali e la risoluzione dei problemi. Prima ancora che scatti un allarme, il vostro personale può essere avvisato di un potenziale guasto e iniziare il processo di riparazione, il tutto senza conseguenze sulla produttività o sulle prestazioni dell'apparecchiatura.
Inoltre, grazie al monitoraggio remoto, è possibile migliorare la sicurezza dei lavoratori. Con un sistema elettrico intelligente e integrato, il personale è in grado di lavorare persino da uno smartphone, restando a distanza di sicurezza da condizioni potenzialmente pericolose.
La forza dell’unità
Avere a disposizione dati univoci e in tempo reale permette, tra l’altro, di comprendere e gestire meglio i consumi energetici.
Questi vantaggi stanno trasformando il panorama elettrico nelle industrie pesanti come quella del petrolio e del gas. Secondo uno studio dell'ARC Advisory Group, il 67% dei nuovi impianti ha implementato dispositivi intelligenti come parte del proprio sistema elettrico complessivo.
Più sono i dispositivi intelligenti che avete nel vostro sistema elettrico, più sarete informati. Un ulteriore passo avanti è rappresentato dalla possibilità di integrare il sistema elettrico e il sistema di processo, combinando le informazioni provenienti da ciascuno di questi in un’unica vantaggiosa soluzione.
I nuovi sistemi digitali collegano senza soluzione di continuità il vostro sistema di controllo di processo e le apparecchiature elettriche, portando le informazioni in un'architettura di rete unificata. In questo modo si viene a creare un flusso di informazioni centralizzato, che elimina la necessità di sistemi di controllo di processo ed elettrici separati, permettendo alla vostra azienda di comprendere e gestire meglio i vostri consumi energetici.
Una soluzione intelligente
Queste soluzioni intelligenti rendono i dati accessibili da qualsiasi dispositivo elettrico intelligente (IED) e da qualsiasi stazione di controllo dell'operatore, rendendoli più facili da usare, mantenere e ottimizzare. Inoltre, si riducono notevolmente i costi di implementazione, che può richiedere fino a cinque volte meno tempo.
Una raffineria di petrolio, ad esempio, usando i dati unificati ha ridotto del 27% i tempi di fermo relativi ai guasti alle apparecchiature e del 35% i costi di manutenzione.
Quando le vostre apparecchiature elettriche invecchiano, non è sufficiente sostituirle con l'ultima versione. Il passaggio alle nuove tecnologie offre l'opportunità di sfruttare l’infrastruttura esistente e di far crescere le vostre capacità digitali. Integrando sistemi elettrici e di processo e sfruttando la digitalizzazione, è possibile aggiungere funzionalità che si ripagano rapidamente in termini di miglioramento della produttività.
Volete vedere quanto potete risparmiare con una soluzione digitale intelligente? Date un’occhiata al nostro calcolatore.