Lavoriamo in un settore in cui le infrastrutture di sistema possono funzionare per decenni, ma richiedono una manutenzione costante. Mantenendo lo status quo possiamo ridurre i rischi, ma la verità è che il nostro settore chiede a gran voce l’innovazione. I nostri clienti condividono continuamente le sfide che stanno affrontando. Per esempio, i progetti stanno diventando molto più sofisticati, con team più grandi che rappresentano più parti dell’azienda da più sedi.
Al contempo, ci sono persone di diverse generazioni che utilizzano diversi set di competenze per cercare di lavorare insieme con la massima efficienza possibile. Ci sono sviluppatori di software con esperienza di programmazione moderna che lavorano con sviluppatori e utenti di automazione più tradizionali. Volete offrire la tecnologia più recente e le opzioni di sviluppo che attraggono nuovi talenti e li preparano al successo, ma dovete anche soddisfare le esigenze e le preferenze dei vostri lavoratori già affermati e dei team con i quali state collaborando.
Queste sfide sono solo alcune di quelle che Rockwell Automation sta cercando di risolvere con FactoryTalk® Hub™. Ridisegnamo il futuro del software di automazione, adottando misure ponderate per innovare il nostro settore e massimizzare i benefici per i nostri clienti pur riducendo rischi e complessità. Ciò che abbiamo appreso lungo il percorso è che non è necessario reinventare la ruota per trovare le soluzioni migliori. Piuttosto, abbiamo applicato tecnologie testate in altri settori, modificate e adattate, aggiungendo le nostre conoscenze per creare un valore unico e immediato per gli ambenti di produzione.
Siamo ora nella fase iniziale di consegna di FactoryTalk® Design Studio™, una nuova applicazione cloud-nativa all’interno della Suite FactoryTalk® Hub™. A partire dalla programmazione dei controllori, fornirà un ambiente di progettazione moderno con il supporto di progetti multi-controllore e soluzioni potenti che semplificano il modo in cui le persone collaborano ai sistemi. Abbiamo incorporato le metodologie moderne di sviluppo del software nelle note funzioni del software di automazione, offrendo un livello di flessibilità senza precedenti. Oggi vorrei condividere con voi due esempi.
- Flessibilità di progettazione.Alcuni programmatori di sistemi di controllo preferiscono utilizzare editor grafici per la programmazione ladder e a blocchi funzione, che sono intuitivi per il personale di manutenzione. Tuttavia, non possiamo dimenticare i programmatori che trovano più efficiente sviluppare utilizzando linguaggi testuali. Storicamente, ciò che era più facile da usare per molti programmatori non lo era per i manutentori e, essendo due linguaggi diversi, i programmatori dovevano scendere a compromessi. Oggi non è più così.
Con FactoryTalk® Design Studio™, la stessa logica e lo stesso codice possono essere creati e visualizzati sia in forma testuale che grafica. È una scelta dell'utente. I programmatori possono essere certi che, indipendentemente dall'editor utilizzato, il codice sarà disponibile in entrambe le viste e verrà eseguito allo stesso modo. I programmatori hanno la possibilità di scegliere il modo in cui lavorare, sapendo che ciò che consegnano soddisferà le esigenze dei loro colleghi e degli altri collaboratori a valle. - Collaborazione incentrata sull’utente. Quando i sistemi diventano più grandi e complessi e i team sono sempre più distribuiti, la necessità di una migliore collaborazione è cruciale. Spesso le persone sono costrette a ricoprire ruoli isolati per evitare di pestarsi i piedi a vicenda e di fare modifiche sovrapposte che possono generare conflitti. Queste limitazioni possono impedire ai programmatori di lavorare in parallelo, rallentando il lavoro.
Il settore dello sviluppo software ha risolto questo problema con sistemi di controllo di versione distribuiti, concepiti per gestire progetti di tutte le dimensioni in modo affidabile ed efficiente. Ora, FactoryTalk® Design Studio™ sfrutta questa tecnologia collaudata per rendere la collaborazione multi-utente una realtà nell'automazione industriale. Grazie a strumenti di collaborazione intuitivi, al tracciamento automatico delle modifiche e alle funzionalità di gestione dei conflitti, è possibile incrementare notevolmente la produttività del team.
In Rockwell Automation ci impegniamo a fornire ai nostri clienti le soluzioni di cui hanno bisogno e la tecnologia di cui si possono fidare. Questo è ciò che stiamo offrendo con FactoryTalk® Design Studio™ come parte di FactoryTalk® Hub™ – soluzioni che facilitano il lavoro di squadra, aumentano la produttività e forniscono nuovi livelli di flessibilità. Scoprite di più qui.