Un DCS moderno risponde alle sfide di oggi
Le ultime piattaforme di sistemi di controllo distribuito hanno mantenuto il passo con gli sviluppi tecnologici. E sempre più utenti stanno ora valutando la possibilità di aggiornare e ammodernare i loro DCS per migliorare le prestazioni. Un DCS moderno può aiutare a creare una Connected Enterprise come parte di una strategia di trasformazione digitale.
PlantPAx 5.0, l'ultima versione del DCS di Rockwell Automation, riduce l'ingombro con un minor numero di server e controllori più potenti, assicura uniformità grazie ad istruzioni di processo integrate nel controllore, ottimizza i flussi di lavoro con una migliore esperienza di sviluppo degli attributi del sistema, fornisce analisi complete per favorire il processo decisionale in tempo reale ed è in linea con gli standard internazionali in termini di sicurezza informatica.
Cosa significa tutto questo per i produttori? In pratica, rende tutto più semplice. Un DCS moderno dovrebbe consentire ai produttori di ottenere un controllo e un'ottimizzazione dell'intero impianto, incrementare le operazioni, ottenere un'elevata disponibilità, ridurre i costi e aumentare la produzione. Inoltre, un DCS moderno può aiutare ad affrontare tre grandi sfide comuni a quasi tutti i produttori:
- La sfida della produttività. Come implementare soluzioni innovative ottimali quando vari sistemi disparati in tutta l'impresa creano colli di bottiglia e inefficienze? La quantità di informazioni provenienti dalle supply chain, dagli asset di impianto e dai sistemi gestionali può sopraffare i team che cercano di operare in tempo reale o di sviluppare un nuovo concept. I rapidi miglioramenti tecnologici consentono ai produttori di accedere a un maggior numero di informazioni a fini decisionali.
- Fare di più con meno per migliorare i profitti. I team di produzione sono costretti a fare di più con meno per soddisfare i limiti di budget durante l'intero ciclo di vita dell’impianto. Gli operatori devono trovare il modo di ottenere la visibilità e il controllo necessari per ridurre i tempi di fermo produzione non pianificati, prevenire problemi di qualità ed eliminare gli sprechi. I produttori sono alla ricerca di soluzioni di automazione a livello di impianto che siano facilmente aggiornabili e supportate, e la tecnologia deve aiutare l'impianto a rimanere in funzione continuamente.
- Ridurre il rischio operativo. Il rischio è ovunque e assume molte forme in relazione alla vostra infrastruttura di rete, la spina dorsale del vostro sistema. Anche prendendo tutte le precauzioni, gli eventi imprevisti possono avere un impatto notevole anche negli impianti più sicuri e affidabili. Per affrontare problemi come ritardi imprevisti, tempi di fermo, sicurezza dei prodotti e sicurezza dei lavoratori, i produttori necessitano di sistemi flessibili e che consentano loro di rispondere in modo efficace alle problematiche grazie alle informazioni fornite. Con le minacce provenienti dall’esterno che si aggiungono ai rischi operativi, i sistemi di controllo devono essere non solo affidabili ma anche adattabili. State implementando un'infrastruttura robusta per il vostro sistema?
PlantPAx 5.0: l'ultima versione del nostro DCS
PlantPAx 5.0 è un sistema che ha un ingombro ridotto, è più facile e veloce da implementare, fornisce dati e analisi in tempo reale per un processo decisionale migliore, ed è supportato per tutto il suo ciclo di vita. I produttori possono beneficiare di un DCS costruito appositamente per il controllo a livello di impianto e in grado di gestire in modo sicuro operazioni più grandi e complesse.
Cosa deve cercare un produttore in un DCS moderno?
- Dati, analisi e informazioni che consentono di prendere decisioni in tempo reale. Sono inclusi sistemi di visualizzazione e dashboard per le operazioni che forniscono KPI sulla produzione e sugli operatori, la rilevazione di situazioni anomale come i registri di allarme e gli eventi di fermo macchina imprevisti, e un approccio moderno alla grafica HMI.
- Supporto del sistema durante il suo ciclo di vita. Sapete che potete contare sui nostri prodotti per un lungo periodo di tempo. Oltre all'acquisto e alla messa in servizio iniziale, continuerete ad ottenere un supporto personalizzato per gli anni a venire. Ciò significa consulenza da esperti del settore, servizi sul campo, contratti di assistenza e disponibilità di prodotti a lungo termine.
- Soluzioni per la forza lavoro. Dall'accesso remoto e all’uso dei dispositivi mobili fino alla formazione, un moderno DCS può aiutare ad affrontare i problemi comuni della forza lavoro. Forniscono una visione a livello aziendale in modo che il personale non debba necessariamente essere presente on-site e favoriscono il passaggio dalla lettura e dalla memorizzazione dei manuali alla possibilità di accedere all'aiuto di esperti in base alle necessità.
- Sicurezza informatica dei sistemi. Il rispetto degli standard di sicurezza informatica e le certificazioni secondo le norme come ISA99/IEC 62443 dovrebbero essere un requisito fondamentale di ogni produttore.
PlantPax 5.0 offre tutto questo e molto altro ancora, consentendo ai produttori di ampliare le loro possibilità.
Non rimanete indietro
La trasformazione digitale non è una moda passeggera e a un certo punto ogni produttore dovrà affrontare questo percorso. Per molti, è considerata la “nuova normalità”.
Al suo massimo livello, la trasformazione digitale è un'evoluzione fondamentale e potenzialmente radicale per i produttori del settore industriale. Abbracciare le nuove tecnologie cambierà completamente, e in meglio, il vostro modo di lavorare.
Valutate se passare dal vostro DCS alla nuova piattaforma DCS può esservi d'aiuto nel vostro percorso di trasformazione digitale. Questa decisione può darvi la flessibilità necessaria a soddisfare meglio le richieste dei clienti e a fornirvi dati e informazioni che vi aiuteranno a migliorare le prestazioni, il processo decisionale e la redditività. Non deve essere un passaggio difficile o destabilizzante. Con le giuste soluzioni, potrete affrontare con fiducia le sfide di domani.
Scoprite come PlantPAx 5.0 può aiutarvi a fare tutto questo.