Le aziende produttrici di veicoli elettrici stanno lavorando a pieno ritmo per trasformare i prototipi in prodotti pronti per il mercato e superare così la schiera in continua crescita dei concorrenti. Ma nella corsa ad arrivare prime sul mercato, le aziende dovrebbero anche pensare a come affrontare un'altra sfida lungo la strada, rappresentata dalla drastica crescita della domanda.
I veicoli elettrici possono rappresentare attualmente meno del 3% di tutte le vendite di veicoli nuovi. Si stima che entro il 2040 sarà elettrico quasi il 60% di tutti i nuovi veicoli venduti.
In parole semplici, se riuscite a posizionare le vostre attività in modo da tenere il passo con questa domanda e con i cambiamenti tecnologici richiesti dai veicoli elettrici, avrete tutte le carte in regola per ottenere successo. Un modo per raggiungere questo obiettivo è creare attività intelligenti, scalabili e flessibili che siano tanto agili quanto produttive.
Pronti per la crescita futura
Creando attività agili e resilienti, potete acquisire le capacità di cui avete bisogno ora ed essere già pronti per la crescita futura.
Un elemento chiave sono le soluzioni informative scalabili, che trasformano i dati di produzione grezzi in dati analitici utili. Queste soluzioni possono essere implementate per soddisfare le vostre attuali esigenze specifiche ed essere successivamente adattate alla crescita futura delle attività.
Ad esempio, il software di analisi scalabile dall'edge al cloud permette di ottenere i dati necessari nel momento in cui ne avete bisogno. Attualmente il vostro obiettivo può essere quello di applicare l’analisi per migliorare le efficienze e fornire veicoli di alta qualità monitorando prodotti, personale e sistemi nel processo di produzione.
All’aumentare della domanda potrete ampliare l’utilizzo dell’analisi. Potrete, ad esempio, utilizzare software di analisi con funzionalità di machine learning per ottimizzare i processi e le catene logistiche e prevedere i guasti delle macchine.
Le applicazioni MES/MOM possono anche rispondere alle vostre specifiche sfide produttive e crescere nel tempo in base alle esigenze. Potreste iniziare con un’applicazione di controllo qualità per monitorare, identificare e avvisare in caso di deviazioni di una macchina o un operatore e successivamente passare a un software MES aziendale.
Progettazione flessibile
Sia che le vostre attività debbano orientarsi verso una nuova tecnologia di propulsione, adattarsi alle nuove tendenze o normative del settore automotive, le soluzioni di controllo devono migliorare la vostra capacità di risposta, non ostacolarla.
Una servopressa intelligente consente di configurare tutti i profili di movimento di cui avete bisogno. Offre inoltre la possibilità di utilizzare il tipo di motore corretto di un determinato fornitore per ottenere la velocità specifica, il carico di coppia o altre caratteristiche necessarie per l’applicazione.
Una servopressa intelligente consente di configurare tutti i profili di movimento di cui avete bisogno. Offre inoltre la possibilità di utilizzare il tipo di motore corretto di un determinato fornitore per ottenere la velocità specifica, il carico di coppia o altre caratteristiche necessarie per l’applicazione.
Inoltre, i sistemi di motion control che utilizzano la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti possono contribuire a rispondere più facilmente alle variazioni della domanda e ai cambiamenti tecnologici. Utilizzando i profili di movimento configurati dal software, questi sistemi possono modificare le funzioni con la semplice pressione di un pulsante per accelerare i cambi prodotto e ridurre i tempi di fermo. Permettono anche di movimentare componenti di piccole dimensioni o persino scocche complete di automobili all'interno di un impianto in modo più veloce e preciso rispetto alle soluzioni meccaniche tradizionali.
Produttività invariata nonostante i cambiamenti
Le tecnologie innovative contribuiscono a gestire il cambiamento migliorando il processo decisionale e massimizzando le efficienze.
Con un digital twin o una replica digitale del vostro prodotto, processo o impianto, potrete testare i nuovi prodotti e le nuove configurazioni prima di implementarli fisicamente, riducendo così i rischi di fermo della produzione.
Inoltre, con strumenti di acquisizione della conoscenza che sfruttano la tecnologia della realtà aumentata (AR), potrete acquisire istruzioni di lavoro dettagliate e condividerle in tutta l'azienda, per ridurre i tempi di formazione, aumentare l'efficienza dell'operatore e mantenere la conformità. Gli operatori più esperti possono registrare procedure, annotare punti rilevanti ed evidenziare le principali misure di sicurezza. Gli operatori meno esperti potranno poi utilizzare queste registrazioni in un ambiente di realtà aumentata per applicarle sul campo.
Siete pronti?
Sia che stiate avviando un nuovo impianto sia che ne stiate trasformando uno esistente, scoprite di più su come essere pronti per il futuro con attività di produzione di veicoli elettrici altamente flessibili e connesse.
Pubblicato 1 marzo 2021