Esplorate ora FactoryTalk Hub:
Provate il software di ingegneria digitale
Provate il nuovo software di visualizzazione
Negli ultimi cinque anni, l'IT è passato rapidamente al cloud. Si prevede infatti che entro il 2024 il 45% della spesa IT passerà al cloud (Gartner) – e OT sarà il prossimo.
Come potrebbe succedere questo? Immaginate di simulare la progettazione di un nuovo prodotto o processo prima di investire le risorse necessarie per progettare, mettere in funzione e ottimizzare la produzione. Considerate le possibilità di poter supportare le apparecchiature dei clienti in un momento di preavviso da qualsiasi luogo, eliminando la necessità di costosi spostamenti. E questo è solo l’inizio.
Dall'accelerazione dell'innovazione e dal miglioramento della modularità all'aumento dell'agilità, alla semplificazione delle operazioni e alla riduzione dei costi, il Software as a Service (SaaS) nel cloud ha il potenziale per trasformare la vostra azienda.
1 - Semplificate il modo in cui lavorate
Il lavoro che svolgete è complesso, ma il modo in cui lo gestite non deve esserlo. SaaS nel cloud può aiutarvi a semplificare il modo in cui lavorate.
Il cloud consente la modularità su richiesta, rendendo più facile che mai l'aggiunta o la rimozione di utenti e potenza di calcolo. Non solo, con SaaS i vostri dipendenti avranno sempre accesso alle ultime versioni del vostro software, senza dover dipendere dall'IT per l'installazione e la manutenzione. Inoltre, l'espansione del software e delle applicazioni nel cloud consente di ridurre gli sprechi di risorse hardware e software.
Sebbene il cloud non sia destinato a sostituire completamente il software, l’hardware e l’accesso fisico in loco nel settore manifatturiero, fornisce nuove funzionalità che espandono i sistemi esistenti per creare efficienza, migliorare la collaborazione e altro ancora.
Come si colloca SaaS rispetto ad altri software?
![cavi che entrano in prese multiple in un pannello di server che rappresenta il software incorporato](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/EmbeddedSoftware-saas-cloud-manufacturing.356.jpg)
Software integrato
- Funziona su un hardware di automazione specifico
- Singolo scopo
- In genere sono configurati o programmati da pacchetti software di livello superiore
- OT è responsabile
![Uomo con occhiali seduto e al lavoro davanti a più schermi di computer](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/LocalComputer-saas-cloud-manufacturing.356.jpg)
Computer locale
- Funziona su laptop e stazioni di lavoro
- I costi iniziali variano in base alla dimensione del team
- Utenti di software con responsabilità di manutenzione
- Ogni utente/team ha la sua responsabilità, tipicamente condivisa con l'IT
![Quadro elettrico blu e grigio che rappresenta l'attrezzatura di produzione in loco](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/OnPremise-saas-cloud-manufacturing.356.jpg)
Locale
- Funziona sui server dell'edificio
- Costoso per l'avvio e la manutenzione
- Difficile da condividere tra più sedi e fornitori
- IT è responsabile
![Uomo in giacca e cravatta che tiene le mani a coppa davanti a sé con tre nuvole dorate da cui escono diversi dispositivi e applicazioni nelle sue mani](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/SaaSIntheCloud-saas-cloud-manufacturing.356.jpg)
SaaS nel cloud
- Funziona nei centri dati regionali
- L'avvio è economico e le spese di abbonamento coprono la manutenzione
- Facilità di collaborazione in tutto il mondo e con i fornitori
- Il fornitore SaaS è responsabile
2 - Migliorare l'innovazione
L'innovazione è il modo per soddisfare le esigenze dei clienti in continua evoluzione e per rimanere al passo con la concorrenza. Con SaaS nel cloud, potete avere a portata di mano il vostro laboratorio digitale per eseguire test e risolvere problemi di produzione senza i rischi e i costi che comporterebbe condurre queste attività nel mondo reale.
Pensate a cosa potreste ottenere con la possibilità di collaborare con facilità, di provare nuove cose più rapidamente e a costi inferiori, riducendo al contempo gli effetti sulla produzione esistente. SaaS nel cloud non solo lo rende possibile, ma lo mette anche a portata di mano.
Con una migliore qualità dei dati, una maggiore potenza di calcolo per correlare insiemi di dati più grandi e un unico digital thread per tutto il ciclo di vita industriale, esiste un potenziale significativo per ottimizzare le procedure e portare le future iterazioni di progettazione al livello successivo.
3 - Reinventare il modo in cui si supportano i sistemi
Il cloud consente di gestire sistemi e macchine da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Grazie a questo livello di accessibilità, è possibile gestire, configurare e avviare interconnessioni alle macchine installate in un attimo.
Poter rispondere tempestivamente alle esigenze della produzione significa trovare soluzioni più rapide, e farlo da remoto significa non dover affrontare i costosi tempi e le spese di viaggio. La manutenzione da remoto di routine, abilitata dal cloud, riduce ulteriormente la probabilità di emergenze. Ma non finisce qui: questo livello di connettività remota nel cloud può significare cose ancora più grandi per il futuro, compreso un modello di assistenza più proattivo.
I dati provenienti dall'impianto possono guidare le decisioni per migliorare automaticamente la produttività. Grazie al contesto della progettazione, le informazioni operative possono essere usate per prevedere e contribuire a prevenire i tempi di fermo imprevisti e a rendere più efficienti le procedure in corso.
Ciò si traduce in minori tempi di fermo, maggiore produttività ed efficienza operativa per ridurre al minimo gli scarti, promuovere una maggiore resa e altro ancora. Ciò è particolarmente vantaggioso per le procedure più remote.
Prodotti SaaS per consertirvi di cambiare in tutta tranquillità
Con il 92% delle aziende che dichiara di affidarsi al cloud (Forbes), è indubbio che il cloud sia qui per restare. Vediamo tutto ciò che il cloud computing è in grado di fare e l'impatto che può avere sulla produzione.
Data l’adattabilità delle offerte cloud-native, i benefici sono più accessibili di prima. Inoltre, con SaaS potrete effettuare il cambiamento con il supporto che vi serve, mitigando il rischio del cambiamento e minimizzando le alterazioni.
La nostra nuova suite di prodotti SaaS basati sul cloud è stata sviluppata in collaborazione con Microsoft sulla piattaforma Azure per consentirvi di cambiare in tutta tranquillità. Il nostro software di automazione di nuova generazione sfrutta la potenza del cloud per semplificare il vostro modo di lavorare e darvi accesso a nuove informazioni, analisi e approfondimenti per progettare, far operare e mantenere i vostri sistemi in nuovi modi significativi che andranno a vantaggio della vostra azienda.
Pubblicato 29 ottobre 2021