Migliorare il livello di maturità della sicurezza
Il livello di maturità della sicurezza è un mix che comprende aspetti culturali (comportamenti), rispetto delle norme (politiche e procedure) e uso del capitale (tecnologie). Vari studi dimostrano che il 20% dei migliori produttori ottiene il 5-7% in più di OEE, il 2-4% in meno di tempi di inattività non programmati e meno della metà del tasso di infortuni medio.
Le aziende più lungimiranti considerano la sicurezza come un elemento fondamentale nella loro ricerca dell'eccellenza operativa e utilizzano le nuove metodologie di sicurezza per raggiungere questo obiettivo. Un'indagine di LNS, per esempio, ha rilevato che il 75% dei produttori industriali ha visto dei miglioramenti operativi derivanti dall'uso di tecnologie di sicurezza avanzate. Queste stesse aziende hanno anche dichiarato di essere disposte a investire di più per disporre di macchine più connesse, più intelligenti e più sicure.
Il livello di maturità della sicurezza è un’evoluzione più che una rivoluzione. Rappresenta un miglioramento della cultura della sicurezza, delle procedure e dei processi e dell'uso della tecnologia per ottenere una maggiore produttività. Significa, soprattutto, riconoscere che sicurezza e produttività non si escludono a vicenda, ma sono complementari, e che quindi è necessario adottare misure volte a migliorare entrambe.
Come si può, quindi, incrementare la sicurezza? Iniziare a valutare il proprio livello di maturità della sicurezza e scoprire dove sono necessari dei miglioramenti è fondamentale. Analizzare il livello prestazionale e le aree di miglioramento è indispensabile per ottimizzare la sicurezza.