Recommended For You
Se all'interno di un MCC si verifica un arco elettrico non controllato, le conseguenze possono essere molto gravi: dai tempi di fermo e i relativi costi fino, nel peggiore dei casi, agli infortuni dei dipendenti. Il rischio è senza dubbio concreto, se si pensa che nei soli Stati Uniti ogni giorno si verificano da cinque a dieci esplosioni dovute ad archi elettrici.
Nel settore manifatturiero, il tempo è denaro e i fermi macchina possono avere un impatto catastrofico sui profitti. Circa l'82% delle aziende ha registrato tempi di fermo negli ultimi tre anni. Le stime rivelano che ogni interruzione può costare a un'azienda fino a 260.000 dollari all'ora. Se sommati al costo della sostituzione delle apparecchiature danneggiate, questi guasti possono essere economicamente devastanti. Oltre a ciò, c'è un impatto che non può essere calcolato in termini puramente finanziari, ovvero il rischio di infortunio per i vostri asset più preziosi: i dipendenti. Prendiamo in considerazione i dati relativi ai soli Stati Uniti:
- Ogni anno si infortunano in media 1952 persone a causa dell'elettricità
- Tra il 2012 e il 2016 sono morti 739 lavoratori a causa dell'esposizione all'elettricità. Ciò equivale a quasi 3 morti ogni settimana per un periodo di 5 anni
Cosa si può fare allora per rendere i vostri MCC più sicuri? Ecco tre caratteristiche fondamentali per la sicurezza:
Progettazione della sbarra: il modo in cui la sbarra di distribuzione orizzontale è progettata e dove si trova nel sistema MCC può fare una grande differenza in termini di sicurezza. La sbarra orizzontale di un centro controllo motori CENTERLINE® si trova nella parte posteriore al centro. Le chiusure automatiche isolano immediatamente la sbarra verticale quando un'unità viene rimossa, riducendo al minimo la potenziale esposizione ad una sbarra sotto tensione. Le robuste caratteristiche costruttive che richiedono poca manutenzione riducono la probabilità che si verifichino punti caldi o guasti. Gli MCC CENTERLINE sono dotati di sbarre orizzontali completamente rinforzate. Per una maggiore sicurezza gli MCC CENTERLINE sono disponibili con sbarra orizzontale isolata. Questo aiuta a proteggere la sbarra di distribuzione e può impedire che si verifichi un arco elettrico a causa della presenza di utensili, animali, polvere o altre imprevisti.
Possibilità di scollegare l'alimentazione a sportello chiuso: la possibilità di scollegare o collegare l'alimentazione da una singola unità estraibile dell’MCC senza aprire lo sportello dell’armadio riduce al minimo l'esposizione del personale ai pericoli elettrici. Grazie alla tecnologia SecureConnect™ dei centri controllo motori CENTERLINE, un sistema di verifica multipunto controlla che l'alimentazione sia stata scollegata senza aprire lo sportello dell'armadio. Il sistema consente di eseguire in modo più sicuro i lavori su un'unità o di rimuoverla senza scollegare l'intero sistema. A differenza dei sistemi tradizionali, scollegare un'unità con tecnologia SecureConnect è semplice e veloce. Poiché il movimento è più rapido rispetto a quello di un sistema a rack, il rischio che si verifichino degli archi elettrici quando si collegano o scollegano i connettori di alimentazione è ridotto.
Soluzione antiarco: qualsiasi fornitore che dichiara di avere un centro di controllo motori con una soluzione antiarco deve essere in grado di:
- Produrre un certificato di prova di terze parti che certifichi i risultati ad una specifica tensione, corrente disponibile e durata di tempo. Assicuratevi di chiedere i necessari certificati di sicurezza prima di effettuare un acquisto.
- Dimostrare di avere eseguito test in più punti all'interno del centro controllo motori (unità, scomparti della sbarra di distribuzione, canaline ecc.). Alcuni produttori effettuano i test solo nei punti della sbarra verticale, una delle posizioni più facili per superare i test.
- Rispettare la norma IEC/TR 61641 per le installazioni IEC, o IEEE C37.20.7 per le installazioni NEMA.
Se un produttore non è in grado di fornire la documentazione che soddisfi questi criteri, le sue apparecchiature potrebbero non essere resistenti agli archi elettrici, mettendo voi e i vostri asset a rischio!
Adesso siete pronti a scegliere un centro controllo motori più sicuro? Scoprite di più sui prodotti della linea MCC CENTERLINE.
Pubblicato 25 settembre 2020