La domanda che più frequentemente attraversa la mente dei dirigenti che operano nell’ambito della produzione è la seguente: Stiamo facendo il possibile per rispondere alle esigenze dei nostri clienti? Considerando l’impatto massiccio che la trasformazione digitale sta avendo sul nostro settore, queste necessità evolvono rapidamente e quindi le strategie richieste per soddisfarle devono essere dinamiche.
Supportare i clienti end user nella trasformazione digitale richiede un approccio che potrebbe sembrare insolito e anche scomodo per molte aziende, in particolare per quelle più legate a una tipologia di vendita convenzionale e un customer service tradizionale. Nel momento in cui si passa da un rapporto one to one con i clienti a un approccio basato su un ecosistema che coinvolge più partner che collaborano su un comune obiettivo, diventa evidente che i vantaggi offerti dalla somma dei molti superano di gran lunga quelli individuali.
Dal punto di vista del cliente, molti end user si trovano in una fase del percorso di trasformazione digitale e stanno cercando di definire i sistemi e i processi necessari per supportare le moderne tecnologie dell'IIoT (Industrial Internet of Things) e un approccio alla produzione olistico e incentrato sul digitale. I casi d'uso dell'IIoT vanno oltre l’ambiente della fabbrica convenzionale e offrono opportunità per una maggiore flessibilità, produttività e collaborazione in aree come quella degli analytics, della gestione delle operazioni e dei dati di produzione.
Combinando le reciproche competenze e collaborando su obiettivi condivisi, una rete di partner composta da OEM, system integrator, distributori autorizzati e partner tecnologici, si trova nella condizione ideale per fornire il supporto necessario per aiutare gli end user a soddisfare l’obiettivo di collegare, in modo sicuro, persone, processi e tecnologie.