La necessità stimola l'innovazione
Le grandi aziende devono affrontare cicli produttivi sempre più brevi e un numero maggiore di cambi di prodotto. I prodotti di consumo e industriali sono più personalizzati. Le risorse naturali sono più difficili da reperire e richiedono più tempo per la lavorazione. Tutto ciò per i produttori significa trovare nuovi modi per ottimizzare la produttività per ogni lavoratore assunto.
In qualità di costruttori di macchine, potete contribuire con una maggiore automazione e migliorando la progettazione delle macchine stesse. Trovare modi per massimizzare la sicurezza, l'efficienza e l'adattabilità per una forza lavoro sempre più diversificata sarà fondamentale per una sostenibilità a lungo termine. Ad esempio, abbiamo aiutato gli OEM a:
- Integrare più automazione per eliminare lavori manuali e ripetitivi che possono causare infortuni
- Sfruttare le nuove tecnologie per una configurazione e un cambio prodotti rapidi e precisi mediante la semplice pressione di un pulsante
- Supportare operatori e tecnici nell'utilizzo delle nuove tecnologie per svolgere ruoli più appaganti, di maggior valore e più remunerativi