Soluzioni
Per raggiungere questi obiettivi, Full Sail ha deciso di aggiornare il suo tino filtro manuale tradizionale con un sistema di filtrazione della miscela completamente automatizzato e collegato in rete.
Full Sail ha invitato Aurora Industrial Automation da Portland, Oregon, per progettare e implementare il nuovo sistema. Fornitore di soluzioni informative del programma Rockwell Automation® PartnerNetwork™, Aurora ha implementato una soluzione di controllo e informazioni che consente a Full Sail di applicare le informazioni di produzione nelle sue operazioni.
Il nuovo sistema di filtrazione della miscela sfrutta il PlantPAx™ sistema di automazione dei processi di Rockwell Automation. Nell'ambito del sistema PlantPAx, Aurora ha integrato la soluzione PlantPAx Logix Batch and Sequence Manager (LBSM).
LBSM è conforme a ISA-S88, una serie di standard e terminologia per il controllo batch. Il sistema consente a Full Sail di configurare le sequenze direttamente nei sistemi di controllo Allen-Bradley® ControlLogix® controllore attraverso la soluzione di interfaccia operatore FactoryTalk® View interfaccia operatore senza necessità di applicazione software batch basata su server.
Se aumentassero i batch richiesti, Full Sail potrebbe facilmente sostituire LBSM con una soluzione software completa, comeFactoryTalk Batch, senza costose riprogettazioni o test.
Per ottenere informazioni sul nuovo sistema, Aurora ha implementato una strategia di intelligence basata sul software FactoryTalk di Rockwell Automation.
Mediante una rete EtherNet/IP, FactoryTalk Historian identifica e raccoglie data tag direttamente dal sistema PlantPAx per dati di produzione granulari in tempo reale. Con oltre 60 passaggi nel processo di filtrazione, il filtro della miscela genera grandi quantità di dati.
Con il vecchio sistema, Full Sail otteneva solo quattro o cinque punti di dati da ciascuna produzione nel tino filtro. Il nuovo filtro per la miscela, dotato di software FactoryTalk, riesce ora a estrarre fino a 250 data tag.
Full Sail usa quindi il software FactoryTalk VantagePoint per aggregare tutti questi dati in dashboard predefiniti. I dashboard forniscono indicatori di performance chiave in tempo reale e basati sul ruolo, ovvero preziose informazioni di produzione che Full Sail può utilizzare per migliorare le operazioni.
Risultati
Il passaggio a un processo automatizzato e abilitato alle informazioni ha dato subito i suoi frutti.
I dati in tempo reale possono essere ora recuperati in lassi di tempo variabili, per ottenere una funzionalità ottimale del sistema e identificare incoerenze o problemi in un batch.
Il software per report e dashboard può estrarre dati all'istante dai sistemi cronologici e legacy per creare un'origine dati virtuale e omogenea utile per creare report.
Consente di accedere a informazioni su singoli batch speciali o trend più generali per dirigere la produzione futura. Se una produzione subisce un problema grave, è possibile tenere traccia e analizzare i relativi parametri esatti.
"Produciamo circa 20 varietà di birra", ha affermato James Emmerson, Executive Brewmaster per Full Sail. "Ora chi produce un batch può avvalersi delle informazioni relative alle produzioni precedenti, indipendentemente da quando risalgono. I produttori possono vedere i parametri esatti che hanno generato un batch corretto e ottimizzare la produzione in base a tali informazioni."
Grazie al nuovo sistema PlantPAx, la capacità di produzione è aumentata del 25%, mentre i tempi di ciclo sono stati quasi dimezzati. La visibilità nel processo di produzione di cui godono ora gli operatori permette loro di ottimizzare la produzione corrente in tempo reale. Full Sail si è già servita di queste intuizioni per ridurre il costo annuale delle materie prime del 5%.
L'azienda è riuscita a ridurre molta più umidità dal grano usato, e il sottoprodotto viene venduto con un margine di guadagno.
Inoltre, Full Sail stima che riuscirà a ridurre l'utilizzo di acqua di 1 milione di galloni l'anno, favorendo il raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità.
Ciò significa che, nel nuovo sistema, non sarà necessario pagare, pompare, riscaldare e raffreddare quasi 3,8 milioni di litri d'acqua. Non utilizzare acqua nel processo costituisce di per sé un vantaggio ambientale enorme.
I risultati sopra descritti sono specifici per l'utilizzo da parte di Full Sail Brewing Company di prodotti e servizi di Rockwell Automation insieme ad altri prodotti. I risultati possono variare per altri clienti.