“Avevamo anche creato una soluzione SCADA separata per raccogliere i dati del sistema, ma il nuovo DCS PlantPAx svolge questo compito per noi, in modo da poter combinare tutti i dati essenziali in un unico punto di vista, invece di utilizzare più HMI”.
İSAŞ può contare anche su una maggiore flessibilità, in quanto il nuovo sistema di reporting consente al team operativo un accesso molto più approfondito ai dati in tempo reale, che possono essere analizzati e gestiti molto più rapidamente. Anche l'efficienza dell'impianto ne ha beneficiato, tramite un controllo più rigoroso dei materiali di consumo e una riduzione dei consumi energetici grazie a un migliore controllo delle pompe.
Küçüksari conclude: “Anche l'interfaccia operatore è davvero unica. È molto più facile da usare. Abbiamo completamente riprogettato le schermate utilizzando le linee guida del whitepaper ISA 101 pubblicato da Rockwell Automation. Le nostre precedenti schermate dell'HMI avevano svariati colori ed erano troppo “piene”. Quelle nuove, realizzate secondo le linee guida delle best practice, sono in scala di grigi e i colori in grassetto vengono utilizzati solo per gli allarmi o le aree problematiche. Forniscono dati critici in tempo reale e consentono agli operatori di regolare i parametri senza dover intervenire a livello di programmazione.
“Inoltre, gli strumenti diagnostici, più tecnici e dettagliati, ci aiuteranno a gestire il sistema in modo più efficiente. In questo modo, possiamo garantire acqua potabile agli 1,6 milioni di utenti della regione senza alcun rischio di interruzione della fornitura.”