I produttori industriali possono ottimizzare le loro operazioni e raggiungere maggiori livelli di efficienza con i nuovi blocchi I/O a 16 punti configurabili ArmorBlock 5000® Allen-Bradley® Questi blocchi I/O offrono una configurabilità senza precedenti e funzioni I/O integrate che contribuiscono a migliorare la flessibilità e la precisione dei sistemi di automazione.
Progettati per la scalabilità, i nuovi blocchi I/O a 16 punti configurabili ArmorBlock 5000 sono disponibili in tre versioni di alimentazione standard del settore e sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni. Ogni blocco è dotato di otto canali digitali veloci e otto canali digitali standard configurabili, che garantiscono un'elevata adattabilità alle diverse esigenze applicative.
Costruiti per resistere agli ambienti più difficili, i blocchi I/O possono essere montati direttamente sulla macchina, senza dover essere inseriti in un armadio di controllo, ottenendo così un sistema decentralizzato. Grazie all'architettura senza armadi, i produttori possono ridurre i costi di cablaggio, usufruire di un'installazione e di una manutenzione più efficienti e semplificare la progettazione delle macchine.
I blocchi I/O configurabili consentono il monitoraggio in tempo reale e un controllo più intelligente dei processi grazie alle funzionalità di timestamp in ingresso, sequenza di eventi (SOE) e uscita programmata. La possibilità di sincronizzare il timestamp di ingresso e il trigger di uscita con l'orologio del sistema consente una maggiore precisione della macchina, migliora la ricerca guasti e aumenta l'affidabilità complessiva del sistema.
I blocchi I/O possono essere configurati tramite browser attraverso il server web protetto del modulo, garantendo un ambiente della rete di controllo più sicuro. Grazie alla possibilità di personalizzare le sottoreti private per l'indirizzo IP del modulo, le aziende possono migliorare la sicurezza della rete e aumentare la resilienza operativa. Con i nuovi blocchi I/O a 16 punti configurabili ArmorBlock 5000, i produttori potranno ottimizzare l'efficienza, accelerare il time to market e ottenere migliori prestazioni.
Allen-Bradley, ArmorBlock 5000 e Rockwell Automation sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.