Rockwell Automation, leader globale in soluzioni tecnologiche innovative, è orgogliosa di annunciare il rilascio del proprio modulo Embedded Edge Compute (EEC) che definisce un nuovo standard per le capacità di edge computing. Progettato per offrire ad aziende e sviluppatori maggior potenza di calcolo e versatilità, questo modulo apre un mondo di possibilità per le applicazioni edge computing e consente la convergenza IT/OT a livello Logix per un monitoraggio più diretto del controllo.
Le caratteristiche e i vantaggi principali del modulo Embedded Edge Compute includono:
Elaborazione dati ad alte prestazioni: alimentato da un processore altamente performante e da un’avanzata architettura di calcolo, il modulo EEC offre velocità ed efficienza eccezionali, consentendo alle aziende di processare con facilità operazioni complesse e applicazioni ad alta intensità di dati.
Fattore di forma compatto: il design compatto del modulo Embedded Edge Compute ne consente una facile installazione in ambienti con limiti di spazio. L'ingombro ridotto e il basso consumo energetico lo rendono ideale per i dispositivi edge, consentendo agli utenti di portare potenti capacità di calcolo in prossimità della fonte dei dati, senza pregiudicare le prestazioni.
Scalabilità e flessibilità: il modulo EEC è caratterizzato da un design modulare e dalla capacità di ospitare FactoryTalk® Optix™ e FactoryTalk® Remote Access™. Ciò consente una scalabilità senza soluzione di continuità, permettendo agli utenti di adattarsi facilmente alle mutevoli esigenze informatiche.
Connettività avanzata: il modulo EEC offre un'ampia gamma di opzioni di connettività, facilitando lo scambio completo di dati e permettendo di realizzare applicazioni avanzate di IoT e di automazione.
“Il nostro obiettivo con il modulo Embedded Edge Compute è fornire una soluzione all'avanguardia che permetta ai nostri clienti di sfruttare appieno il potenziale dell'edge computing, mantenendo al contempo la compatibilità e la facilità d'uso”, ha dichiarato Stefano Schiavella, Product Manager. “Siamo convinti che EEC rivoluzionerà il modo in cui i controllori Logix interagiscono con le moderne tecnologie e aprirà nuove opportunità di efficienza e produttività”.
Per ulteriori informazioni sull'Embedded Edge Compute (EEC) e per contattare un distributore, visitate il sito https://www.rockwellautomation.com/it-it/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/embedded-edge-compute.html.