![Engineer use Connected Components Workbench software to design and develop industrial automation system](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/engineer-using-connected-components-workbench-software-RA-003.5120.jpg)
Con il controllore Micro820 versione firmware 14 e i controllori Micro850 2080-L50E e Micro870 2080-L70E versione firmware 22 Allen-Bradley, i produttori possono migliorare l’efficienza nella messa in servizio delle macchine standalone. Per sfruttare le nuove funzionalità e i miglioramenti del controllore, è necessario utilizzare il software Connected Components Workbench versione 22.
Questi controllori ora offrono una migliorata comunicazione Ethernet dal controllore alle applicazioni HMI e SCADA che consente una maggiore velocità di aggiornamento dei dati per migliorare la connettività e le prestazioni del sistema. Il miglioramento del controllo della connessione della messaggistica implicita di Classe 1, sui dispositivi EtherNet/IP durante la modalità RUN, consente agli utenti di migliorare la segnalazione di possibili cadute di connessione ai dispositivi critici.
La nuova funzionalità PCCC (Programmable Controller Communication Commands) dei controllori Micro870 2080-L70E permette agli utenti di utilizzare un controllore Micro870 per comunicare come se fosse un controllore MicroLogix. Grazie alla mappatura degli indirizzi preesistenti di MicroLogix e al set di istruzioni PCCC supportato dalla versione 22 del software Connected Components Workbench, gli utenti possono ridurre i rischi di conversione e mantenere i metodi di comunicazione originari nel passaggio da un controllore MicroLogix a un controllore Micro800.
Oltre ai miglioramenti apportati ai controllori, la versione 22 del software Connected Components Workbench offre nuove funzionalità che aiutano a velocizzare lo sviluppo dei progetti e la configurazione dei sistemi. Le funzioni di commento a livello di bit e di risparmio energetico favoriscono l'efficienza del processo creando un'esperienza di progettazione più fluida e intuitiva.
I recenti miglioramenti apportati al controllore e al software privilegiano l'esperienza dell'utente, promuovendo efficienza e flessibilità nello sviluppo dell'automazione. I produttori possono snellire i processi di lavoro e ottimizzare la produttività per rispondere alle esigenze e alle sfide in continua evoluzione nel panorama dei microcontrollori.
Pubblicato 14 dicembre 2023