Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi di aver firmato l’accordo finale di acquisizione di Clearpath Robotics Inc. con sede in Ontario, Canada, leader nella robotica autonoma per applicazioni industriali. I robot mobili autonomi (AMR) sono la prossima frontiera dell'automazione e della trasformazione industriale e questa acquisizione rafforzerà la leadership di Rockwell Automation nella realizzazione della Connected Enterprise.
L’asservimento di componenti e materiali alle linee di assemblaggio e tra le celle di produzione è una delle attività più complesse e inefficienti del settore, ed è spesso all’origine di colli di bottiglia nella produzione. La logistica di produzione autonoma trasformerà il flusso di lavoro dell’impianto di produzione, consentendo una sostanziale riduzione dei costi e una maggiore efficienza operativa. La divisione OTTO Motors di Clearpath fornisce AMR e software di gestione e navigazione della flotta che aumentano drasticamente la produttività e riducono i costi, assicurando che i componenti e i semi-assemblati siano laddove devono essere e trasportando i prodotti finiti a un camion o a un magazzino, una volta siano stati completati.
Andando ad aggiungersi alle solide partnership di Rockwell Automation nel settore dei bracci robotici fissi, con soluzioni come la Independent Cart Technology, così come alla consolidata leadership in ambito di controllori logici programmabili (PLC), le capacità AMR di OTTO Motors daranno vita a un portafoglio completo di soluzioni avanzate per la movimentazione dei materiali che non ha eguali nel settore.
Secondo Interact Analysis, il mercato degli AMR nel settore manifatturiero dovrebbe crescere annualmente di circa il 30% nei prossimi cinque anni, con una dimensione di mercato stimata in 6,2 miliardi di dollari entro il 2027. Questa acquisizione dovrebbe contribuire di un punto percentuale alla crescita del fatturato di Rockwell Automation nell'anno fiscale 2024.
"Insieme, Rockwell Automation e Clearpath, semplificheranno il difficile e laborioso compito di spostare materiali e prodotti attraverso un sistema orchestrato e sicuro, per ottimizzare le operazioni nell'intero impianto di produzione", ha dichiarato Blake Moret, Presidente e CEO di Rockwell Automation. "La combinazione di robot autonomi e del controllo di linea basato su PLC è da tempo il sogno dei responsabili di stabilimento di diversi settori come quello dell’automotive e dei CPG. Con Clearpath, Rockwell Automation si trova in una posizione unica per realizzare questo sogno in quasi tutti i settori verticali discreti e ibridi, ottimizzando la pianificazione, le operazioni e la forza lavoro".
I dati provenienti dalle soluzioni di Rockwell Automation e dagli AMR di OTTO Motors saranno sfruttati nelle applicazioni di gestione delle informazioni Software as a Service alimentate dall'intelligenza artificiale, come Plex e Fiix, entrambi aziende di Rockwell Automation. In tal modo, Rockwell Automation fornirà una soluzione unificata per la produzione, abilitando l'esecuzione e l'ottimizzazione autonome per aumentare l'efficienza e permettere la tracciabilità e gli aggiustamenti in tempo reale. La tecnologia combinata amplificherà anche le pratiche di consulenza logistica di produzione di Kalypso.
"I clienti industriali sono sottoposti alla crescente pressione del fare di più con meno. La logistica di produzione autonoma sta diventando una necessità per raggiungere gli obiettivi e rimanere competitivi. Siamo entusiasti di unirci a Rockwell Automation e di contribuire all’espansione della sua leadership nella movimentazione avanzata dei materiali", ha dichiarato Matt Rendall, co-fondatore e CEO di Clearpath. "Insieme, creeremo luoghi di lavoro più sicuri e produttivi grazie alla tecnologia autonoma".
Fin dalla sua fondazione nel 2009, Clearpath ha iniziato a fornire tecnologia robotica ai mercati globali della ricerca e dello sviluppo e nel 2015 ha lanciato la divisione OTTO Motors.
L'acquisizione sarà finanziata con una parte dei proventi della vendita della partecipazione di Rockwell Automation in PTC. È soggetta alle consuete approvazioni normative e si prevede che si concluda nel primo trimestre dell'anno fiscale 2024 di Rockwell Automation. Alla chiusura, Clearpath farà capo al segmento operativo Intelligent Devices di Rockwell Automation.
Goldman Sachs & Co. LLC ha ricoperto il ruolo di consulente finanziario di Rockwell Automation.
Informazioni su Clearpath Robotics
Clearpath Robotics Inc. è leader mondiale nella tecnologia autonoma per l'industria e serve migliaia di marchi tra i più innovativi al mondo attraverso l'omonima divisione di ricerca e la divisione industriale OTTO Motors. Ci impegniamo ad automatizzare i lavori più noiosi, sporchi e letali del mondo con robot mobili autonomi, creando luoghi di lavoro più sicuri e produttivi. Con sede a Waterloo, Ontario, nel 2023 è stata nominata da Fast Company una delle aziende più innovative. Per saperne di più sui nostri robot mobili autonomi, visitate il sito www.ottomotors.com.