I produttori possono ottimizzare ulteriormente i loro processi operativi e ridurre i tempi di implementazione con il rilascio di un nuovo firmware e l’aggiornamento del profilo Add-On (AOP) dei moduli master ArmorBlock 5000® IO-Link Allen‑Bradley®.
Le nuove caratteristiche, abbinate alla funzionalità On-Machine™, offrono un notevole aumento delle funzionalità e delle prestazioni per le applicazioni in ambienti industriali difficili.
Le caratteristiche principali delle nuove funzionalità dei moduli master ArmorBlock 5000 IO-Link includono:
- Il profilo IO-Link generico assicura la compatibilità con una gamma più ampia di dispositivi IO-Link, consentendo di espandere le funzionalità delle macchine per i sistemi di automazione esistenti.
- La modalità Process Data only semplifica ulteriormente l’esperienza di integrazione IO-Link trasmettendo i dati specificati dal dispositivo IO-Link.
- Il download automatico dei file IODD tramite lo strumento di registrazione dei dispositivi IO-Link semplifica il lavoro, accelerando la configurazione e ottimizzando l'efficienza complessiva.
- La funzionalità di importazione/esportazione dei file EDS consente un’implementazione più efficiente dei progetti in cui gli utenti possono utilizzare lo stesso file EDS su diverse macchine.
- La funzionalità di modifica del tipo consente la sostituzione di un modulo master IO-Link con uno con una variante diversa senza necessità di riconfigurare il dispositivo e il software.
Grazie a questi ultimi miglioramenti, i produttori possono ottenere maggiore flessibilità, efficienza e produttività nei loro processi di automazione. I moduli master IO-Link ArmorBlock 5000 potenziati migliorano la Premier Integration, rendendo l'automazione e la gestione del sistema più facili che mai.
Allen‑Bradley, ArmorBlock 5000, On-Machine e Rockwell Automation sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.